制御部品・電気部品
- DTEとDCEについて RS-232はパソコンで最も広く使われている通信規格で、この言葉を聞いたことのない人はほとんどいないでしょう。 ですがRS-232ポートには結線の概念としてDTEとDCEの2種類があることは、意外に知られていません。 DTE機器について Data Terminal Equipmentの略称になります。データ端末装置のことを意味します。 通信回線に接続したい端末という意味になります。PCやプリンタが代表的な機器です。 DCE機器について Data Circuit Terminating Equipmentの略称になります。データ回線終端装置のことを意味します。 DTE機器を通信回線に接続させるための中継装置になり、信号変換を行う場合もあります。 モデムやDSUが代表的な機器です。 機器間接続用ケーブルについて RS-232機器には前述した「DTE」と「DCE」の2種類の機器が存在しています。 それぞれの機器間で使用されるケーブルの、基本的な接続方法は下記のようになります。
- ハードウェアRAIDモデル/RAIDステータス確認方法 弊社PC/ハードウェアRAIDモデルでのRAIDステータス確認は添付のソフトウェア上でご確認頂くことができます。 ※Windows 7の場合は、右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択ください。 1.ステータス概要