検索結果
「安全弁」の検索結果 4 件中 1〜4 件を表示
噴霧器の種類と特長
噴霧器 手動式噴霧器(半自動式) 背負式噴霧器(半自動式) 蓄圧式噴霧器 電池式噴霧器 噴霧器 殺虫剤・除草剤の散布、畑・庭木の散水に使用します。 メンテナンス方法 ・使用後は残液を清水できれいに洗い流してください。 ・ピストンの金属部、パ...
タグ:現場作業用品
空気圧回路の全体構成(エアー駆動アクチュエータと周辺技術-3)
エアー駆動アクチュエータの駆動要素(動きの種類)は、次の3つが挙げられます。 1. 駆動力の方向 → 前進と後退、正転と逆転、揺動スイング 2. 駆動力の速度 → 駆動速度 3. 駆動力の大きさ → 推力、回転力など エアー駆動アクチュエー...
圧縮コイルばねにかかる荷重と変形の関係(ばねの設計-3)
(1)荷重と変形の関係 ばねにかかる荷重:Pとたわみ(変形量):δが比例(線形)関係にあるとき、「フックの法則」の関係にあるといいます。このときの比例定数:kを「ばね定数」と呼びます。【図1】に荷重と変形の関係を示します。この図において、傾...
タグ:ばね・スプリング
ばね(ばねの設計-1)
「ばね」は各種機構に組込まれて、ばねそれぞれの役割を演じていますが、目立つ要素部品というより影の役柄という立場です。しかし、信頼性、高速運動性能、小型軽量化、操作性などとの関係が深く、これからの技術進歩においても重要な LCA(ローコストオ...