(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)~12月10日(木)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

リミットセンサ配線・デジタルI/O設定

リミットセンサの配線についてご紹介します。

センサの配置と役割

スライダの数に応じた各センサの配置と役割を、下図に示します。
なお、複数スライダの場合(図2~図4)は、+移動方向を向かい合わせで説明していますが、同一方向に設定することも可能です。
その例は、図5と図6を参照ください。

1スライダ

1スライダ

2スライダ

2スライダ

3スライダ

3スライダ

4スライダ

4スライダ

※リミットセンサを原点として使用する場合は、位置決めユニット側で「リミットセンサを原点として使用」する設定が必要です。
(ポジショナモードの場合はドライバ側で設定します)

同一方向の例(2スライダ)

以下のように、図5の+方向を左から右への移動 、図6の右から左への移動を、ミスミドライバ設定ツール「EDrive」を使って変更できます。

同一方向の例(2スライダ)

センサ接続図

センサの接続先は、通信方式(EtherCAT、パルス列、ポジショナモード)によって異なります。スライダの数に応じた接続図を、以下に示します。 2スライダ以上の+方向移動は、向かい合わせ方向で説明しています。

1スライダ

EtherCAT

EtherCAT

拡大する

EtherCAT CN1 制御信号ポート

ピン番号 ピン定義 信号 機能説明(デフォルト機能)
6 DI-COM 入力 共通入力端子
5 DI 1 設定なし 汎用入力 1
7 DI 2 POT 正方向リミット入力(POT)
8 DI 3 NOT 負方向リミット入力(NOT)
9 DI 4 HOME-SWITCH 原点センサ入力
(HOME-SWITCH)
10 DI 5 設定なし 汎用入力 5
11 DI 6 設定なし 汎用入力 6
12 DI 7 設定なし 汎用入力 7
13 DI 8 設定なし 汎用入力 8
  • ・ピン番号6にCOM(DI-COM)、
     ピン番号5、7~13(DI1~8)のどれかにセンサを接続します。
  • ・左の接続図はピン番号6、7,8、9の、デフォルト機能接続を
     表します。
  • ・各機能はEDriveで選択可能です。I/Oの機能項目は、
     こちらを参照ください。

パルス列

パルス列

拡大する

パルス列 CN1 制御信号ポート

ピン番号 ピン定義 信号 機能説明(デフォルト機能)
7 DI-COM 入力 共通入力端子
8 DI 1 NOT 負方向リミット入力(NOT)
9 DI 2 POT 正方向リミット入力(POT)
26 DI 3 設定なし 設定なし
27 DI 4 GAIN ゲイン切替入力(GAIN)
28 DI 5 DIV1 指令周波数分周/通倍切替入力1(DIV1)
29 DI 6 SRV-ON サーボオン(SRV-ON)
30 DI 7 CL 偏差カウンタクリア入力(CL)
31 DI 8 A-CLR アラームクリア(A-CLR)
32 DI 9 C-MODE 制御モード切替入力(C-MODE)
  • ・ピン番号7にCOM(DI-COM)、ピン番号8、9、26~32
     (DI1~9)のどれかにセンサを接続します。
  • ・左の接続図はピン番号7,8、9のデフォルト機能接続を表します。
  • ・各機能はEDriveで選択可能です。I/Oの機能項目は
     こちらの表を参照ください。

※1 パルス列のリミットセンサ配線について

  • ・ 通常は、位置決めユニット側のI/Oにのみ接続して使用できます。
  • ・安全性や信頼性をより高める場合は、ドライバ側のI/Oにも併せて
     接続することが可能です。
  • ・両方に接続する場合は、センサの出力信号仕様(電気的負荷・信号
     レベル等)や各機器の入力回路仕様をご確認の上、配線してください。
  • ・原点センサは位置決めユニット側I/Oのみの接続になります。

ポジショナモード

ポジショナモード

拡大する

ポジショナモード CN1 制御信号ポート

ピン番号 ピン定義 信号 機能説明(デフォルト機能)
7 DI-COM 入力 共通入力端子
8 DI 1 NOT 負方向駆動禁止入力
9 DI 2 POT 正転方向駆動禁止入力
26 DI 3 HOME 原点復帰切替入力
27 DI 4 GAIN ゲイン切替入力
28 DI 5 DIV1 指令分周/倍周切替入力
29 DI 6 SRV-ON サーボイネーブル入力
30 DI 7 CL 偏差カウンタクリア入力
31 DI 8 A-CLR アラームクリア
32 DI 9 C-MODE 制御モード切替入力
33 DI10 INH 指令パルス禁止入力(INH)
  • ・ピン番号7にCOM(DI-COM)、ピン番号8、9、26~32
     (DI1~9)のどれかにセンサを接続します。
  • ・左の接続図はピン番号7,8、9のデフォルト機能接続を表し、
     26をHOMEに変更しています。
  • ・各機能はEDriveで選択可能です。I/Oの機能項目は
     こちらの表を参照ください。

2スライダ

※以下は、スライダが向かい合わせ方向で移動する接続図です。

EtherCAT

EtherCAT

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAとBの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ⑤は、ドライバCの-方向リミットとドライバDの+方向リミット
     の両方に接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。

パルス列

パルス列

拡大する

  • ・※1と制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  •  ※使用しない出力線は、必ず絶縁処理を行ってください。

ポジショナモード

ポジショナモード

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAとBの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ⑤は、ドライバCの-方向リミットとドライバDの+方向リミット
     の両方に接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを項目を参照ください。

3スライダ

EtherCAT

EtherCAT

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAの+方向リミットとドライバBの
     -方向リミットの両方に接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  • ・(B原点)は位置決めユニット側で「リミットセンサを原点として使用」
     する設定が必要です。 

パルス列

パルス列

拡大する

  • ・※1と制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  • ・(B原点)は位置決めユニット側で「リミットセンサを原点として使用」
     する設定が必要です。
  •  ※使用しない出力線は、必ず絶縁処理を行ってください。

ポジショナモード

ポジショナモード

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAの+方向リミットとドライバBの
     -方向リミットの両方に接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  • ・(B原点)はドライバ側のP08.10を「0」に設定します。

4スライダ

EtherCAT

EtherCAT

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAの+方向リミットとドライバBの
     -方向リミットの両方に接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ⑤は、ドライバCの-方向リミットとドライバDの+方向リミット
     の両方に接続してください。
  • ・センサ⑤は、ドライバCの-方向リミットとドライバDの+方向リミット
     の両方に接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  • ・(B原点)と(C原点)は位置決めユニット側で
     「リミットセンサを原点として使用」する設定が必要です。

パルス列

パルス列

拡大する

  • ・※1と制御通信ポートの説明はこちらを参照ください。
  • ・(B原点)と(C原点)は位置決めユニット側で
     「リミットセンサを原点として使用」する設定が必要です。
  •  ※使用しない出力線は、必ず絶縁処理を行ってください。

ポジショナモード

ポジショナモード

拡大する

  • ・センサ③は、ドライバAとBの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ④は、ドライバBとCの+方向リミットの両方に
     接続してください。
  • ・センサ⑤は、ドライバCの-方向リミットとドライバDの+方向リミット
     の両方に接続してください。
  • ・制御通信ポートの説明はこちらを項目を参照ください。
  • ・(B原点)と(C原点)はドライバ側のP08.10を「0」に設定します。

デジタルI/O設定

センサの論理設定

リミット(+)、リミット(-)、原点の各センサの論理設定は以下のように設定します。
設定は、EDriveの「I/O設定」→「入力I/O」画面で行います。

EtherCAT

  • 正方向リミット入力(POT ):ノーマルクローズ
  • 負方向リミット入力(NOT):ノーマルクローズ
  • 原点センサ入力(HOME-SWICH):ノーマルオープン

EDrive EtheCAT 設定画面(デフォルト画面)

Drive EtheCAT 設定画面(デフォルト画面)

パルス列

  • 正方向リミット入力(POT ):ノーマルクローズ
  • 負方向リミット入力(NOT):ノーマルクローズ

※原点は上位側で設定

EDive パルス列 設定画面(デフォルト画面)

EDive パルス列 設定画面(デフォルト画面)

DIとDOの機能項目

センサ以外のDI(デジタルインプット)及びDO(デジタルアウトプット)機能項目について以下に示します。
機能項目は、通信方式(EtherCAT、パルス列・ポジショナモード)によって異なります。
設定は、EDriveの「I/O設定」→「入力I/O」画面で行います。ご利用の目的に応じて、機能を選択してください。

デジタルインプット(DI)項目
[0] 無効
[1]正方向リミット入力(POT)
[2]負方向リミット入力(NOT)
[4]アラームクリア(A-CLR)
[14]強制アラーム入力(E-STOP)
[16] 原点センサ入力(HOME-SWITCH)
[1B]磁極検出有効入力(IPD-EN)
[41] 圧力サーボ 初期位置復帰
[4A]速度指令符号入力2(VC-SIGN2)
[4B] 比例速度制御 有効
[4C]比例速度制御1
[4D]比例速度制御2
[4E]比例速度制御3
[4F] 比例速度制御4
[56]ガントリトルクアライメント
[57]ガントリDIアライメント有効
[58]ガントリ DIアライメントクリア
[59]ガントリ同期有効
デジタルアウトプット(DO)項目
[0] 無効
[1]アラーム出力(ALARM)
[2]サーボ準備完了出力(SRDY)
[3]外部ブレーキ解除信号(BRK-OFF)
[4]位置決め完了(INP)
[5]速度到達出力(AT-SPEED)
[6]トルク制限中出力(TLC)
[7]ゼロ速度クランプ検出出力(ZSP)
[8] 速度一致出力(V-COIN)
[B]位置指令有無出力(P-CMD)
[D]速度制限中出力(V-LIMIT)
[F]速度指令有無出力(V-CMD)
[12]サーボオン状態(SRV-ST)
[14]位置比較出力(CMP-OUT)
[22] 原点復帰完了(HOME-OK)
[2B]磁極検出成功
[2E] Z相出力
[33]ガントリアライメント
デジタルインプット(DI)項目
[0] 無効
[1]正方向リミット入力(POT)
[2]負方向リミット入力(NOT)
[3]サーボオン(SRV-ON)
[4]アラームクリア(A-CLR)
[5]制御モード切替入力(C-MODE)
[6]ゲイン切替入力(GAIN)
[7]偏差カウンタクリア入力(CL)
[8]指令パルス禁止入力(INH)
[9]トルク制限切替入力(TL-SEL)
[C]指令周波数分周/通倍切替入力1(DIV1)
[E]内部速度指令選択入力1(INTSPD1)
[F]内部速度指令選択入力2(INTSPD2)
[10]内部速度指令選択入力3(INTSPD3)
[11]ゼロ速度クランプ入力(ZEROSPD)
[12]速度指令符号入力(VC-SIGN)
[13]トルク指令符号入力(TC-SIGN)
[14]強制アラーム入力(E-STOP)
[1B]磁極検出有効入力(IPD-EN)
[20]パストリガ(PR専用)(CTRG)
[21]原点復帰トリガ(PR専用)(HOME)
[22]非常停止入力(PR専用)(STP)
[23]正方向ジョグ(PR専用)(PJOG)
[24]負方向ジョグ(PR専用)(NJOG)
[25]正方向リミット(PR専用)(PL)
[26]負方向リミット(PR専用)(NL)
[27]原点入力(PR専用)(ORG)
[28]パス0選択(PR専用)(ADDO)
[29]パス1選択(PR専用)(ADD1)
[2A]パス2選択(PR専用)(ADD2)
[2B]パス3選択(PR専用)(ADD3)
[4A]速度指令符号入力2(VC-SIGN2)
[4B]比例速度制御 有効
[4C]比例速度制御1
[4D]比例速度制御2
[4E]比例速度制御3
[4F] 比例速度制御4
[56]ガントリトルクアライメント
[57]ガントリ DIアライメント有効
[58] ガントリ DIアライメントクリア
[59]ガントリ同期有効
デジタルアウトプット(DO)項目
[0]無効
[1]アラーム出力(ALARM)
[2]サーボ準備完了出力(SRDY)
[3]外部ブレーキ解除信号(BRK-OFF)
[4]位置決め完了(INP)
[5]速度到達出力(AT-SPEED)
[6]トルク制限中出力(TLC)
[7]ゼロ速度クランプ検出出力(ZSP)
[8] 速度一致出力(V-COIN)
[B] 位置指令有無出力(P-CMD)
[D]速度制限中出力(V-LIMIT)
[F]速度指令有無出力(V-CMD)
[12]サーボオン状態(SRV-ST)
[14]位置比較出力(CMP-OUT)
[15]正方向リミット有効出力(POT-OUT)
[16]負方向リミット有効出力(NOT-OUT)
[20]指令完了(CMD-OK)
[21]パス完了(PROK)
[22]原点復帰完了(HOME-OK)
[23] SD0
[24] SD1
[25] SD2
[26] SD3
[27] SD4
[28] SD5
[29] SD6
[2A] PRアラーム
[2B] 磁極検出成功
[2E]Z相出力
[33]ガントリアライメント

NPNとPNPについて

NPN型が標準の付属のセンサです。

本アクチュエータのリミットおよび原点センサの出力モードはNPN型です。PNP型については特注対応を行っておりません。 PNP型をご利用になりたい場合は、以下の推奨品をご案内いたします。お客さまご自身でご購入いただき、交換をお願いいたします。

PNP型センサの推奨品

・本体取付用(T型)
型式:PM-T45-P⇒こちら
・スライダ取付用(Y型)
型式:PM-Y45-P⇒こちら
PNP型センサの推奨品

センサ入力回路

NPN接続

NPN接続

PNP接続

PNP接続

※詳細は取扱説明書「汎用IO入力回路」を参照ください。