(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

シリコングリスの取り扱いメーカー一覧(19件)

シリコングリスは、シリコンオイルを基油とした潤滑剤で、ゴムや樹脂への攻撃性が低いことから、自動機や搬送装置、精密機器のOリング・ゴムパッキン・樹脂製摺動部の潤滑に用いられます。
家電・電子機器の可動部、金型のゴム部品の潤滑保護剤としても利用されます。
ちょう度(硬さ)の異なるタイプや耐熱・耐寒仕様のタイプが用意されており、耐熱性・耐寒性・耐水性に優れ、化学的に安定している点が特徴です。
選定にあたっては、使用温度範囲、ちょう度、対象材質(ゴム・樹脂の種類)との相性、容器形態などを確認し、使用箇所に適した製品をご選定ください。

シリコングリスのメーカー一覧

19件

シリコングリスに関連する商品カテゴリ