(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ウレアグリスの取り扱いメーカー一覧(19件)

ウレアグリスは、ウレア系増ちょう剤を使用した潤滑グリースです。
高温環境や高荷重条件で使用される軸受、モーター、搬送装置の可動部などの潤滑に使用されます。
基油の粘度や添加剤、ちょう度(硬さ)の違いによって複数のグレードが用意されており、用途や使用条件に応じて選択できます。
ウレア系増ちょう剤を用いることで、高温下でも安定した潤滑性能を維持しやすい点が特徴として挙げられます。
選定にあたっては、使用温度範囲、基油粘度、耐荷重性能、適用する軸受・可動部の種類を確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

ウレアグリスのメーカー一覧

19件

ウレアグリスに関連する商品カテゴリ