(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ストリッパの取り扱いメーカー一覧(78件)

ストリッパ(ストリッパプレート)は、プレス金型でパンチから材料を剥ぎ取るための板状部品です。
打ち抜き加工後にパンチに張り付いた材料を押さえて分離し、安定した連続加工を可能にします。
代表的な用途としては、
・プレス金型での材料剥ぎ取り
・打ち抜き加工時のワーク押さえ
・パンチのガイドと保護
・順送金型での板材の保持
などが挙げられます。
各メーカーの製品ラインアップをご確認のうえ、用途に合った製品をお選びください。

ストリッパのメーカー一覧

78件

ストリッパに関連する技術情報

  • ストリッパガイド(1):ストリッパガイドの役割(標準部品の使い方 その22) | 技術情報 |...

    メインコンテンツに移動 ストリッパガイド(1):ストリッパガイドの役割(標準部品の使い方...ました。図1に示す可動ストリッパ構造の金型では、ストリッパで材料を押さえ、変形しないようにして加工します。...2】に示すようにパンチの弱い先端をストリッパでガイドすれば破損しにくくなると、多くの人が考え実行しました。...

    記事を読む
  • ストリッパガイド | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 ストリッパガイド ストリッパガイド組立時の注意点 ストリッパガイドのプレート加工誤差や接着隙間の影響...影響 金型製作時、パンチプレートとストリッパプレート及びダイプレートの加工誤差・...パンチガイドブシュの穴を拡大する パンチガイドの穴を拡大すると、ストリッパプレートは被加工材のストリッピング機...

    記事を読む
  • ストリッパガイド(2):ストリッパガイドの役割(標準部品の使い方 その23) | 技術情報 |...

    メインコンテンツに移動 ストリッパガイド(2):ストリッパガイドの役割(標準部品の使い方...使い方 その23) ストリッパガイドには、次のような役割があるといわれています。... ストリッパでのパンチガイドを行うための、ストリッパの挙動を規制する 金型の動的精度を高める...

    記事を読む