(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

角型コネクタの取り扱いメーカー一覧(26件)

角型コネクタは、角形のハウジングを持つ電気接続用のコネクタです。
制御盤内の配線接続やユニット間の電源・信号接続、産業機器のケーブル接続など、多極での接続が必要な箇所で使用されます。
極数や防水・防滴性能、ロック機構、ケーブル用・パネル取付用などの取付方式により複数の種類があり、一般的に定格電流・電圧や耐熱温度といった特徴があります。
選定にあたっては、必要な極数、定格電流・電圧、防水防滴性能、取付方式、設置環境への適合性を確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

角型コネクタのメーカー一覧

26件