(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

グリスルブリケーターの取り扱いメーカー一覧(11件)

グリスルブリケーターは、機械の軸受けや摺動部などにグリスを自動的に供給する給油装置です。
生産設備の軸受け、搬送装置のチェーン・ベアリング部、工作機械の摺動部など、定期的な給油が必要な箇所への自動給油用途で使用されます。
本体はグリスを保持するカートリッジ部と、一定量を吐出する駆動部で構成され、電動式やガス圧式などの駆動方式が存在します。
特徴として、給油間隔や吐出量を設定できる機構を備え、手動給油作業の省力化に寄与する点が挙げられます。
選定にあたっては、対応するグリスの種類、吐出量・給油間隔の設定範囲、取付方法、使用環境温度などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

グリスルブリケーターのメーカー一覧

11件

グリスルブリケーターに関連する商品カテゴリ