(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

沈めフライスの取り扱いメーカー一覧(15件)

沈めフライスは、穴の入口部分に座ぐりや面取りなどの沈め加工を行うためのフライス工具です。
マシニングセンタやフライス盤に取り付けて使用され、ボルトの頭を沈めるための座ぐり加工や、部品表面の段差加工などに利用されます。
円筒状または円盤状の本体外周や端面に切れ刃を配置した構成が一般的で、加工径や刃数に応じたバリエーションが用意されています。
切れ刃部には超硬合金やハイスが使われることが多く、加工対象の穴径や深さに合わせた形状選定が必要です。
選定にあたっては、加工径、シャンク径、全長、対応する被削材などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

沈めフライスのメーカー一覧

15件

沈めフライスに関連する技術情報

  • 沈めフライスの用途とその種類 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 沈めフライスの用途とその種類 沈めフライス ボルト用の沈め穴を加工する工具です。...ボルト用の沈め穴を加工する工具です。 用途 先に下穴を開けておいて沈めフライスを使い座ぐりをし、ボルトの頭を沈めて面一にします。...・ボルトの種類を確認してください。 ・ねじ径を確認してください。 ・沈めフライスのサイズとボルトのサイズを合わせてください。...

    記事を読む
  • 旋削、フライス加工工具 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    切削加工:基礎知識(切削加工の基礎) , 沈めフライスの用途とその種類 沈めフライス ボルト用の沈め穴を加工する工具です。...ボルト用の沈め穴を加工する工具です。 用途 先に下穴を開けておいて沈めフライスを使い座ぐりをし、ボルトの頭を沈めて面一にします。...

    記事を読む
  • 切削工具 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    カッター(切削)/メタルソーの種類と特長 沈めフライスの用途とその種類 工作機用ねじ切り工具の種類と特長...

    記事を読む

沈めフライスに関連する商品カテゴリ