(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

メスフラスコの取り扱いメーカー一覧(9件)

メスフラスコは、一定容量の溶液を正確に調製するための容量分析用ガラス器具です。
試薬の調製や標準液の作成など、研究開発・品質分析における定量的な溶液調製作業に使用されます。
容量(mL)や材質、栓の形式によって複数の種類が用意されており、すり合わせ栓を備えた製品もあります。
器具本体には目盛線と容量表示が設けられており、指定の容量まで正確に溶液を満たせる構造となっています。
選定にあたっては、容量、材質、精度クラス、栓の種類を確認することが必要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

メスフラスコのメーカー一覧

9件

メスフラスコに関連する商品カテゴリ