(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ストレートピンセットの取り扱いメーカー一覧(1件)

ストレートピンセットは、金型や治工具の位置決めに使用するストレート形状のピンを、複数本または関連部品と組み合わせてセット化した部品です。
位置決め精度が求められる箇所に用いられ、単品で調達するよりも組み合わせ精度が確保された状態で使用できる点が特徴です。
ピン表面は摺動性や耐摩耗性を考慮した仕上げが施されていることが一般的です。
ピンの直径、長さ、材質、公差、取付穴との嵌合精度などを、使用する金型や治具の構造に合わせて確認して選定する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。