(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷凍機の取り扱いメーカー一覧(1件)

冷凍機は、冷媒の圧縮・膨張サイクルにより対象空間や液体を低温に冷却するための装置です。
研究施設や生産設備、品質検査の現場などにおいて、サンプルの冷却保存や恒温恒湿設備、冷却水供給といった用途で使用されます。
到達温度や冷却容量の異なる複数の種類が用意されています。
一般的な冷却装置に比べて低温領域まで温度を維持できる点が特徴です。
選定にあたっては、到達温度、冷却容量、電源仕様、設置スペースなどを確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

冷凍機のメーカー一覧

1件

冷凍機に関連する技術情報

  • ヒートポンプの活用-1(省熱対策) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    従って、浴温を一定に保つためには、電解浴を冷却することが必要です。従来は冷凍機を使ってチル水(冷水)をつくり、それを...おりました。この場合、ジュール熱は、冷凍機のコンデンサーからクーリング・タワーを通じて大気中に放散されていました。...ヒートポンプとは、一口に言えば、従来の冷凍機の改良品で、冷凍機のコンデンサー(冷媒の凝縮器...

    記事を読む
  • 表面処理での熱需要 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    常温に近い浴温の処理液では、冷媒の圧縮膨張による機械式の冷凍機が用いられていますが、冷媒で直接処理液...を冷却する方法よりも、冷凍機で一旦冷却水をくつり、それで処理浴を冷却する間接的な冷却法が採用されています。...

    記事を読む
  • 自然冷気の活用(省熱対策) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    、特別な装置の増設は必要ありません。冷凍機の蒸発器側の冷水ポンプの出口を、クーリ...

    記事を読む

冷凍機に関連する商品カテゴリ