(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無給油ブッシュの取り扱いメーカー一覧(6件)

無給油ブッシュは、給油を必要とせずに機能する軸受部品です。
搬送装置や自動機、工作機械の可動部において、注油が困難な箇所や保守頻度を抑えたい摺動部の軸受として使用されます。
円筒形のストレートタイプやフランジ付きタイプなど複数の形状があり、内径・外径・長さのバリエーションが揃っています。
摺動面に潤滑性を持つ材質や複合材が用いられており、無給油下でも低摩擦・耐摩耗性を確保できる点が特徴です。
選定にあたっては、内径・外径・長さ・許容荷重・使用温度範囲・取付方法などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

無給油ブッシュのメーカー一覧

6件

無給油ブッシュに関連する技術情報

  • 無給油ブッシュの基礎(無給油ブッシュとは) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 無給油ブッシュの基礎(無給油ブッシュとは) 無給油ブッシュ とは「無給...受である。無給油ブッシュの特徴と歴史を絡めて紹介する。 無給油ブッシュのとは? 無給油ブッシュの歴史...無給油ブッシュの歴史 無給油ブッシュの特徴 無給油ブッシュと他のすべり軸受との比較...

    記事を読む
  • 無給油ブッシュの使用分野と使用機器(無給油ブッシュとは)

    メインコンテンツに移動 無給油ブッシュの使用分野と使用機器(無給油ブッシュとは) 実際に 無給油ブッシュ...無給油ブッシュ が身の回りのどのような分野でどのような機械に使用されているのか、...表1で使用環境別に使用されている無給油ブッシュについてその分野、使用部などを紹介する。...

    記事を読む
  • 無給油ブッシュの仕組み(無給油ブッシュとは) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 無給油ブッシュの仕組み(無給油ブッシュとは) 無給油ブッシュ を使用する構造は図1のようにシンプルである。...を使用する構造は図1のようにシンプルである。 図1.無給油ブッシュを使用する構造 この機械構造を採用...材質 負荷能力、固定法決定のために無給油ブッシュの種類である潤滑法を選択する 固定法...

    記事を読む