(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱板の取り扱いメーカー一覧(1件)

断熱板は、熱の伝導を抑制することを目的とした板状の部材で、設備や制御盤における熱対策部材として使用されます。
加熱・冷却装置周辺の熱遮断、制御盤内の発熱部品からの熱影響低減、炉や乾燥設備の断熱構造、作業者の安全確保を目的とした遮熱カバーなど、熱管理が必要な設備において活用されます。
材質により耐熱温度や熱伝導率、耐火性、耐薬品性などの特性が異なる点が特徴です。
選定にあたっては、板厚・外形寸法、材質、耐熱温度、熱伝導率、取付方法などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

断熱板に関連する技術情報

  • 断熱板の重要性 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    メインコンテンツに移動 断熱板の重要性 断熱板は、射出成形金型の温度を安定化させ...て利用されております。 ミスミでは、断熱板を商品ラインナップとして取り扱っており...によって選定をして頂いております。 断熱板の使用方法は、一般に 1. 射出成形機のプラテンに固定して使用する場合...

    記事を読む
  • キャビティ表面温度が高いプラスチック用の金型技術 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    の間に、断熱板を取り付けることを勧めます。または、型板の周囲にも断熱板を取り付けることもあります。...面温度の制御を行うことができます。 断熱板は、射出成形金型の温度を安定化させたり...て利用されております。 ミスミでは、断熱板を商品ラインナップとして取り扱っており...

    記事を読む
  • 成形不良の解決対策(ショートショット) | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    コールドスラグウエルが小さい。 型板の下面に断熱板を設ける。 ゲート本数を増やす。 ゲート位置を変更する。...ラインナップを拡充! 関連カテゴリ 断熱板 射出成形現場ツール ノズル・スプルーメンテナンス工具...

    記事を読む