(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

設計・製造現場のためのアルミフレーム総合情報

アルミフレームを使用する際の疑問を解決!お客さまからいただいた、アルミフレームのよくある質問を多数掲載。

よくある質問

出荷・返却

固定長アルミフレーム1000(または2000)は長さ1000mm(または2000mm)で届きますか?
はい、固定長アルミフレームの長さ1000(または2000)は1000mm(または2000mm)で届きます。
※固定長アルミフレーム4000については実長4000mm+10数mmで届きます。
型番例 特徴 実長
固定長 KNEFS6-3030-4000
(K~始まる)
お客さまにて加工していただく前提の製品です。ミスミでの追加工対応不可の商品です。固定長フレーム(有効長さ4000mm)とは、実際に使用できる有効長さが4000mm以上あるフレームという意味です。掴み代を含んだ実寸は4000mm以上となります(数十mm程度長くなります)。お客さまのお好みの長さに切断してご使用ください。 1000→1000mm
2000→2000mm
4000→4010mm程度
指定長 NEFS6-3030-4000 追加工をつけてご注文いただくことを想定した製品です。
50mm~4000mmまで 0.5mm単位でご指定可能。
"指定した長さ
(4000→4000mm)"
アルミフレームユニットを組立出荷で依頼できますか?
ユニット品では、「アルミフレームユニット仮組み」と「安全柵ユニット」は組立出荷に対応しております。型番の始めが"K~"で始まる商品をご選定ください。
扉ユニット、折り戸ユニット、引戸ユニットはお客さまにて組み立てていただくようになっております。
また、ミスミの展開するサービス「アルミフレーム組立出荷サービス」をご利用しただくことで、 お客様の設計したユニットをミスミで組み立てて出荷することができます。
追加工を一つ忘れてしまい注文。現在手元に商品があるが、これを返送して追加工(穴開け加工)の対応はできますか?
対応いたしておりません。

アルミフレーム

ミスミのアルミフレームと他メーカーのアルミフレームや接続部品を混ぜて使用しても問題ないのか確認したい。
ミスミのアルミフレームはミスミ製のシリーズ毎のご使用を推奨しており、
他メーカーのアルミフレームとの互換性を持たせていないく保証できないため、お客さまの設計上のご判断となります。
アルミフレームをアルマイト無しで注文したい。
規格外に見積もり依頼をお願いいたします。
最小のアルミフレームはどれですか?
例:HFS3-1515-1000
1辺15mm角のアルミフレームになります。 ただし、付属アクセサリの種類が少ないため、1辺20mmの5シリーズのご選定をお勧めします。
軽量のアルミフレームはどれですか?
NEFSLのように、Lが付くアルミフレームになります。
NEFSL6-3030、 NEFSL8-4040等があります。
アルミフレームのシリーズ毎の特長は?
以下、4つのシリーズから各用途で使い分けが可能です。
シリーズ 溝幅 おもな使用用途
5シリーズ(20,40mm角) 6mm 小型カバーリング・小物部品のラック…
6シリーズ(30,50,60mm角) 8mm 中型カバーリング・コンベアフレーム…
8シリーズ(40,80mm角) 10mm 大型クリーンブース・設備架台・構造材…
8-45シリーズ(45,90,50,100,60mm角)

最初に製作物にかかる重量を求め、許容荷重を参考にフレームを選定してください。

アルミフレーム許容目安荷重を調べる】 【アルミフレーム許容荷重計算の確認

アルミフレームの材質は?
HFS・HFSL・EFSにはA6N01SS-T5(JIS記号)、NFSにはA6063S-T5(JIS記号)を使用しております。GFSは、更に強度のあるA6061SS-T6相当を使用しています。
  標準アルミフレーム 軽量アルミフレーム 高剛性アルミフレーム
HFS EFS NFS(NEFS) HFSL NFSL GFS GNFS
断面写真 HFS EFS NFS(NEFS) HFSL NFSL GFS GNFS
材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6063S-T5 A6N01SS-T5 A6063S-T5 A6061SS-T6相当 A6063S-T6相当
アルミフレームの切断公差は?
指定寸法の±0.5mm以下です。
指定寸法の±0.5mm以下です
  • 固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームのため、切断公差の保証はありません。
    (数十mm掴み代を含むため実寸は4000mm以上となります)
  • 高精度カットの追加工を指定いただくと、切断公差をL±0.5→L±0.2に変更できます。
    (L≦1500のみ適用可

公差についての詳細はこちら

アルミフレームの切断方法は?
軟鋼材用のチップソーにて切断しております。フレーム組み立て後は、フレームキャップにて切断面をカバーしてください。
アルミフレーム切断面の直角度は?
アルミフレームは押出し材のため基準面がとれません。そのため切断面の直角度を表現できません。
組み立て時の注意点はありますか?
フレーム組み立ては、床がフラットで広いスペースを用意してください。
  • フレーム組み立て時の直角出しや面合わせについては、プレート等の組み立て用ジグを外側よりあてがうと便利です。
  • 後入ナットは、予備品としてあらかじめご購入していただく事をおすすめします。
  • 組み立て後は必ずボルトの締め忘れがないかチェックしてください。

ナット

このアルミフレームにJIS規格の六角ナットや四角ナットは使用できますか?
使用できません。当社では、専用ナットを使用することで座圧面積を大きく確保し、アルミ材の座屈を防ぐよう、ナットを製作しています。
フレームを垂直に立てたときナットが落下してしまうのですが?
以下のナットをご使用いただければ、アルミフレーム溝内で仮止めが可能です。

仮止め可能なナット

種類 ボールバネ 板バネ 滑り止め一体
写真 ボールバネ 板バネ 滑り止め一体
特長 フレーム内をスムーズに移動させることが可能で、
繰り返し仮止めできます。
両サイドのバネでしっかりと仮止めできます。 外周が樹脂のため、アルミフレームを傷つけずに
仮止めできます。
商品形式 HNTPなど HNTAPなど HNTEなど

アルミフレーム用ナットを探す】

ナットでM径を指定しないとどうなりますか?
ナットのM径を指定しない場合は、そのナットの最大のM値になります。
例えば HNTT8 の場合は、HNTT8-8 になります。

ブラケット・ジョイント

アルミフレームの接続方法と部品の特長は?
接続方法には、ブラケット接続、ブラインドジョイント接続がございます。
ブラケットが製作物やパネルに干渉する場合は、ブラインドジョイント接続をご選定ください。
おもな接続部品は以下の記載の通りです。ブラケットの許容荷重目安は各ブラケットのページをご参照ください。
アルミフレームの接続方法は以下の二種類に大別されます。
ブラケット接続 ブラケット接続 アルミフレーム溝内にナットを入れ、ボルトで固定するタイプの接続方法です。
フレームへの追加工が不要のため、安価かつ任意の位置に取り付けられます。
ブラインドジョイント接続 ブラインドジョイント接続 フレーム側面に穴の追加工を行い、専用のジョイントを用いて接続する方法です。
ブラケットを使用しないためコーナー部がすっきりし、干渉を避けたい方におすすめです。
アルミフレームを組み立てる場合、ブラケットとブラインドジョイントのどちらを使用すれば強度が高くなりますか?
ブラケットでボルトの数が多いほうが強度が高くなります。同じブラケットでは斜めのリブの長さの長いほうが強くなります。
スクリュージョイントや後入れダブルジョイントの許容荷重を知りたい。
ブラインドジョイントの許容荷重に関するデータはございません。

パネル

アルミフレームに扉を取り付けたいのですが?
扉取り付けには下記の方法があります。
パネルのアルミフレーム枠への取り付け方法
扉ユニット(HTUA・HTUB・HTUC)のアルミフレーム取り付け方法
パネルの中間を留めるブラケットには何がありますか。
パネルサポートブラケットのご用意がございます。種類はこちらをご覧ください。

フラットフレーム

フラットフレームの追加工可否、専用フレームキャップの有無・必要個数を教えてください。
例えばHFSRNS-10104は、追加工ができ、専用フレームキャップはHFCFIN-1020-Bで、片側3個必要になります。フレーム両側につけるには6個必要です。

フラットフレームの種類と追加工・フレームキャップの有無一覧

種類 フラットフレーム型番 通し穴・追加工可否 専用フレームキャップ有無 対応フレームキャップ型番 片側必要個数
つば無しタイプ HFSQN4-1020 × HFCQN4-1020-B 1
HFSQN4-1030 × HFCQN4-1030-B 1
HFSQN4-1050 × HFCQN4-1050-B 1
HFSQN4-1070 × × - -
HFSQN4-1520 × HFCQN4-1520-B 1
HFSQN4-1540 × HFCQN4-1540-B 1
HFSQN4-1570 × HFCQN4-1570-B 1
HFSQN4-15100 × × - -
HFSQN4-15250 × × - -
HFSQN4-2050 × × - -
HFSQN4-2090 × × - -
HFSPURE5-8516 × - -
HFSFIN5-1020 HFCFIN5-1020-B 1
HFSPURE6-1220 × - -
HFSFIN6-1530 HFCFIN6-1530-B 1
HFSPURE8-1830 × - -
つば有りタイプ HFSFIN5-1044 HFCFIN5-1020-B 1
HFSFIN5-1074 HFCFIN5-1020-B 2
HFSFIN5-10104 HFCFIN5-1020-B 3
HFSFIN6-1554 HFCFIN6-1530-B 1
HFSFIN6-1584 HFCFIN6-1530-B 2
HFSFIN6-15114 HFCFIN6-1530-B 3
HFSFIL5-3030 HFCFIN5-1020-B 1