(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

ペルチェ冷却ユニットの取り扱いメーカー一覧(2件)

ペルチェ冷却ユニットは、ペルチェ素子(熱電素子)に電流を流すことで冷却面と放熱面を形成し、対象箇所を冷却するユニットです。
自動機や生産設備の制御盤内温度上昇対策、精密機器・光学機器の温度安定化、恒温槽や小型冷却装置の冷却源など、コンプレッサーを用いない冷却が求められる用途で使用されます。
冷却面・放熱面にフィンやファンを組み合わせて放熱効率を高めた構成が代表的で、冷媒を使用せず電子的に冷却できる点が特徴です。
冷却能力や消費電力は素子の仕様やユニット構成によって異なります。
選定にあたっては、冷却能力、電源電圧・電流、外形寸法、取付方法、耐環境性を確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

ペルチェ冷却ユニットのメーカー一覧

2件

ペルチェ冷却ユニットに関連する商品カテゴリ