(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

MILコネクタ付きケーブルの取り扱いメーカー一覧(1件)

MILコネクタ付きケーブルは、MIL規格のフラットケーブル用コネクタをあらかじめ取り付けたケーブルです。
PLCの入出力ユニットとセンサ・アクチュエータ間の信号接続や、制御盤内での基板・ユニット間配線といった用途に使用されます。
10pin・20pin・34pin・50pinなど接点数の異なる種類があり、フラットケーブルとコネクタが一体化された構成となっています。
あらかじめ加工済みのため、現場での圧接作業を省略でき、配線作業を簡略化できる点が特徴です。
選定にあたっては、接点数、ケーブル長、コネクタの結線仕様、接続先機器との適合を確認してください。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

MILコネクタ付きケーブルに関連する商品カテゴリ