(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

同軸コネクタ付ケーブルの取り扱いメーカー一覧(2件)

同軸コネクタ付ケーブルは、同軸ケーブルの両端または一端に専用コネクタを取り付けた高周波信号伝送用ケーブルです。
計測機器や検査装置、通信機器間の信号接続、生産設備における高周波信号の伝送配線などで使用されます。
代表的な種類には、BNC形コネクタ付き、SMA形コネクタ付きなど、コネクタ形状の異なるケーブルがあり、ケーブル長や特性インピーダンスも製品により異なります。
信号の減衰やノイズの影響を抑えた伝送が行える点が特徴です。
選定にあたっては、コネクタ形状、特性インピーダンス、ケーブル長、対応周波数帯域などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

同軸コネクタ付ケーブルのメーカー一覧

2件

同軸コネクタ付ケーブルに関連する商品カテゴリ