【重要なお知らせ】ミスミ製自動ステージ フォトセンサ・モータ変更について
ハンディターミナル(HDT100)やPCを用いることで自動ステージを離れたところから操作することが可能です。
ケーブルの長さも選択することが可能です。
手動ステージでは調整しきれない精度が必要な場合に適しています。
あらかじめ設定した座標間(ティーチング機能)を反復運動(プログラミング機能)することが可能です。
ハンディターミナル(HDT100)でボタンを押している間は動きます。
⇒手動ステージ利用では、手が入らずハンドル操作ができない場合に有効です。
あらかじめ指定した定量だけ移動させることができます。
⇒1ミリずつ動かすなどの、一定ピッチでの移動が可能です。
0(原点)の位置からどの座標位置に動かすのかという指示機能です。
⇒A点からB点を経由してC点まで動かすという設定が可能です。
コントローラの電源をONにした直後は、自動ステージの座標位置がわからない為、ある定められた位置に戻 した上でコントローラの座標値をゼロにリセットすることができます。原点復帰動作も12パターンから選択することが可能です。
登録した座標(最大6軸分)を指定してからその位置に動かすことができます。⇒繰り返し同じ作業をする場合には、自動化することでタクトタイムの向上が図れます。
*RHとは相対湿度(空気中に含まれる水蒸気の量の表し方の一つ)のこと。
メカニカル部品技術窓口
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。