(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

真空乾燥器の取り扱いメーカー一覧(4件)

真空乾燥器は、庫内を減圧しながら加熱することで、低温かつ短時間での乾燥処理を可能にする実験用機器です。
熱に弱い試料の乾燥、酸化を避けたい材料の処理、粉末・溶液の濃縮乾燥などの用途で研究室や品質管理部門で使用されます。
庫内容量や到達真空度の異なるタイプがあり、真空ポンプと組み合わせて使用します。
特徴として、気密性を確保した庫内構造と、真空度・温度を管理する制御機構が挙げられます。
選定にあたっては、庫内容量、設定温度範囲、到達真空度、庫内材質、電源仕様などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

真空乾燥器のメーカー一覧

4件

真空乾燥器に関連する商品カテゴリ