(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

トグルスイッチの取り扱いメーカー一覧(9件)

トグルスイッチは、レバーを上下または左右に操作することでオン・オフや回路の切替を行う操作用スイッチです。
制御盤や操作パネルに設置され、機器の電源切替や動作モードの切替などの用途で使用されます。
代表的な種類には、単極形・複極形、モーメンタリ形、レバーガード付きのものなどがあり、操作方法や誤操作防止の要否に応じて選択されます。
一般的に操作位置が明確に視認できる構造を備え、小形で取付スペースを抑えられる特徴があります。
選定にあたっては、接点構成、定格電圧・電流、取付穴径、レバー形状、保護等級などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

トグルスイッチのメーカー一覧

9件