(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

厚板打ち抜き用ストレートパンチの取り扱いメーカー一覧(1件)

厚みのある板材の打ち抜き加工に対応する、外径が全長にわたって一定のストレート形状を持つパンチです。
厚板加工時の高い打ち抜き荷重に耐えられるよう、強度・耐摩耗性を高めた構成が特徴で、シンプルな円柱形状のため取付や交換が行いやすい構成となっています。
パンチプレートに取り付けて板材への穴あけ等に使用します。
選定にあたっては、外径・全長、対応する板厚、材質と硬度、取付穴との寸法適合性を確認する必要があります。
加工対象の板厚や穴径、金型構造に応じて適切なパンチを選定することが求められます。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

厚板打ち抜き用ストレートパンチに関連する商品カテゴリ