(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

サーマルリレーの取り扱いメーカー一覧(6件)

サーマルリレーは、モータなどの負荷に流れる電流の過大な上昇を検知し、回路を遮断して機器を保護する保護機器です。
制御盤において、電磁接触器と組み合わせてモータ回路に設置され、過負荷や焼損からモータを保護する用途で使用されます。
代表的な種類には、電磁接触器直結形、単体設置形などがあり、電流検出方式や取付方式によって種類が分かれます。
一般的に整定電流の調整が可能な構造を備え、動作後は手動または自動でリセットできる機能を持つものがあります。
選定にあたっては、整定電流範囲、定格電流、取付方式、接点構成などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

サーマルリレーのメーカー一覧

6件