(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

テーパピンスペーサの取り扱いメーカー一覧(1件)

テーパピンスペーサは、テーパ形状の位置決めピンと組み合わせて使用するスペーサ部品で、ピンの取付位置調整や部品間の隙間調整に用いられます。
テーパ形状による高い位置決め精度を維持しながら、部品間の寸法差を吸収する役割を担い、金型や治工具の組立精度確保に寄与します。
使用箇所には繰り返し荷重がかかるため、耐摩耗性や寸法精度が求められます。
厚み、内径・外径寸法、材質、組み合わせるテーパピンとの適合性などを、金型構造や求められる調整量に合わせて確認して選定します。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

テーパピンスペーサのメーカー一覧

1件

テーパピンスペーサに関連する商品カテゴリ