(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

サージノイズ対策品の取り扱いメーカー一覧(1件)

サージノイズ対策品は、モータの起動・停止や接点の開閉にともない電源ラインや信号ラインに発生する電圧・電流のスパイクを抑制し、周辺機器の誤動作や部品の劣化を防ぐための電子部品です。
制御盤内の電源回路やモータ駆動回路、センサ・通信機器の信号ラインなど、ノイズの影響を受けやすい箇所に組み込んで使用します。
コンデンサと抵抗を組み合わせたスナバ構成のスパークキラーが代表的で、リード端子タイプや被覆電線タイプなど接続形態の異なる種類があります。
静電容量・抵抗値・耐電圧などの仕様が明確に規定されている点が特徴です。
選定にあたっては、対象回路の定格電圧・電流、静電容量・抵抗値、耐電圧、取付・接続方法を確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

サージノイズ対策品のメーカー一覧

1件

サージノイズ対策品に関連する商品カテゴリ