(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

金属凸型ブロックの取り扱いメーカー一覧(2件)

金属凸型ブロックは、表面に凸状の突起や段差を持つ金属製ブロック材で、位置決めや嵌合を目的とした機械部品として利用されます。
治具・冶工具における相手部品との位置合わせ、ワークのガイドや受け部、組立設備での基準部材など、精度が求められる工程で使用されます。
凸部形状により、対応する凹部や溝を持つ部材とかみ合わせることで、位置決め精度や固定の安定性を高められる点が特徴です。
選定時には、凸部の寸法・形状、外形サイズ、材質、表面処理、要求される寸法精度などを確認することが重要です。
用途や設置条件、相手部材との適合性に合わせて適切な製品をご選定ください。

金属凸型ブロックのメーカー一覧

2件

金属凸型ブロックに関連する商品カテゴリ