(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

材料ガイドの取り扱いメーカー一覧(1件)

材料ガイドは、プレス加工における帯材やコイル材などの材料を所定の位置に案内するための部品です。
プレス機への材料送り工程における材料の位置ずれ防止、送り精度の安定化用途に使用されます。
材料の側面や上下面をガイドするプレート状・ブロック状の構成が代表的です。
一般的に耐摩耗性に優れた材質で製作され、材料との摺動による摩耗を抑制する点が特徴です。
選定にあたっては、対応する材料幅・板厚、取付寸法、材質などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

材料ガイドのメーカー一覧

1件

材料ガイドに関連する技術情報

  • ストリッパと材料ガイド(総抜き型の設計 その10) | 技術情報 | MISUMI-VONA【...

    ストリッパと材料ガイド(総抜き型の設計 その10) 総抜き型の材料ガイドに関係する...にくくなるため、片側だけで幅方向の材料ガイドをすることが多いのです。 製品取り出...

    記事を読む
  • パイロット(3):材料-材料ガイド-パイロットの関係(標準部品の使い方 その28) | 技術情...

    メインコンテンツに移動 パイロット(3):材料-材料ガイド-パイロットの関係(標準部品の使い方...す。 材料はまず材料ガイドでガイドされます。このとき材料ガイドと材料の関係は、材...正するのがパイロットの役割です。 材料ガイドはパイロットの矯正量の範囲内に材料を...

    記事を読む
  • 材料ガイドとストリッパガイドとの関係(プレス金型の設計 分断を利用した順送り金型の設計 その9...

    メインコンテンツに移動 材料ガイドとストリッパガイドとの関係(プレス金型の設計 分断を利用した順送り金型の設計...います。 ストリッパガイドの設置と材料ガイドの設計内容とには、意外な関係があることを今回は説明します。...が悪くなる可能性があることです。 材料ガイドの変化が、このような部分に影響があることの例として示しました。...

    記事を読む

材料ガイドに関連する商品カテゴリ