(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

Han防水コネクタ付きケーブルの取り扱いメーカー一覧(1件)

Han防水コネクタ付きケーブルは、防水性を備えた角形の産業用コネクタを装着した電気接続用ケーブルです。
粉塵や水分の影響を受けやすい屋外設置の生産設備や搬送装置、防水性が求められる制御盤間の電源・信号接続に使用されます。
極数やケーブル長、コネクタのハウジング形状などにより複数の種類があります。
防水構造によりIP規格に応じた防塵・防水性能を確保できる点が特徴で、湿気や粉塵の多い環境でも安定した接続が可能です。
選定にあたっては、防水等級、極数、ケーブル長、使用電圧・電流、設置環境の温度条件などを確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

Han防水コネクタ付きケーブルに関連する商品カテゴリ