(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

乾熱滅菌器の取り扱いメーカー一覧(4件)

乾熱滅菌器は、高温の乾燥した熱を用いて器具を滅菌するための装置です。
ガラス器具や金属器具など、水分による滅菌に適さない器具の滅菌処理に使用されます。
自然対流式や強制循環式など、庫内の熱の伝わり方によって複数の種類があります。
水分を用いずに乾燥した熱で滅菌するため、湿気に弱い器具にも対応しやすい点が特徴です。
選定の際は、庫内容量、設定温度範囲、循環方式、電源電圧などを確認することが必要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

乾熱滅菌器のメーカー一覧

4件

乾熱滅菌器に関連する商品カテゴリ