(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

搬送用ベアリングの取り扱いメーカー一覧(6件)

搬送用ベアリングは、搬送装置の回転部に組み込まれ、円滑な回転動作を支える軸受部品です。
コンベアのローラ軸やスプロケット軸、搬送用可動部において、回転抵抗を低減し安定した搬送動作を維持する用途に使用されます。
深溝玉軸受やユニット化されたベアリングユニットなど、構造の異なる種類が代表的な構成です。
搬送環境に応じた密封構造や耐荷重性能を備える点が一般的な特徴として挙げられます。
選定にあたっては、軸径・外径、耐荷重、密封構造、使用環境(防塵・防水性)、取付方法への適合性を確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

搬送用ベアリングのメーカー一覧

6件

搬送用ベアリングに関連する商品カテゴリ