(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

超硬パイロットパンチの取り扱いメーカー一覧(1件)

超硬パイロットパンチは、超硬合金を材質とした位置決め専用の穴あけパンチです。
順送プレス加工などにおいて、板材の送り精度・位置決め精度を確保するためのパイロット穴あけに使用され、通常の工具鋼製パイロットパンチに比べて耐摩耗性に優れます。
先端がテーパ状になっているものなど、位置決め動作に適した形状の種類があります。
摩耗が進みにくいため、量産加工における位置決め精度の維持や金型寿命の向上に寄与する点が特徴です。
選定にあたっては、パンチ径、全長、先端形状、取付部の規格などを、金型の送り機構や生産数量に応じて確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

超硬パイロットパンチに関連する商品カテゴリ