(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

編組チューブの取り扱いメーカー一覧(12件)

編組チューブは、繊維や樹脂の糸を網状に編み込んで筒状に成形した保護用チューブです。
生産設備や自動機における配線束の外装保護、ケーブルの摩耗・擦れからの保護、配線の識別や見栄えの向上などの用途で使用されます。
網状構造により柔軟性を持ちながら伸縮してケーブルに密着でき、複数本のケーブルをまとめて保護できる点が特徴です。
材質や編み密度、色の異なる複数の種類があります。
選定の際は、適用ケーブル径、材質、耐熱温度、耐摩耗性、伸縮性などを確認することが重要です。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

編組チューブのメーカー一覧

12件