(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【11月27日(金)〜12月4日(金)ごろの配送について】 例年この期間は全国的に物流が混雑するため、ご注文日にかかわらず、お届けが通常より遅れる恐れがございます。ご使用予定日が近い商品は、早めの出荷日を設定いただくなど、余裕をもってご注文くださいますようお願い申し上げます。

エアモータの取り扱いメーカー一覧(1件)

エアモータは、圧縮空気を動力源として回転運動を得る空圧駆動機器です。
防爆性が求められる設備や、粉塵・水分の多い環境下にある生産設備、搬送装置などの駆動用途で使用されます。
構成としては、エア供給口を持つモータ本体、出力軸、排気部などが一般的です。
電気を使用しない駆動方式であるため、電装部品を避けたい環境でも使用しやすい点が特徴として挙げられます。
選定にあたっては、使用圧力、必要流量、出力、回転数、取付方法などを設備の圧空条件や設置環境に応じて確認する必要があります。
用途や設置条件に合わせて適切な製品をご選定ください。

エアモータのメーカー一覧

1件

エアモータに関連する技術情報

  • エアドリルの種類と特長 | 技術情報 | MISUMI-VONA【ミスミ】

    し、非常に高い圧力でエアツール内のエアモーターを回転させます。これをギアで回転数...

    記事を読む

エアモータに関連する商品カテゴリ