カップリングとは/種類と特長 | カップリング選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのカップリング選定情報

カップリングとは/種類と特長

カップリングとは

カップリングは2つの異なる回転体(モーター軸、ボールねじ等)を連結し、トルク伝達することを目的とした部品です。
回転体間で発生するミスアライメント(偏心・偏角・エンドプレイ)を吸収することにより、組み付け調整負荷を軽減します。
さらに、予期せぬ過負荷がかかった時にはカップリングを破断し、回転体間の連結を解除することで、高価な動力部や装置全体を守ります。

使用例1) モーター×ボールねじ
使用例1) モーター×ボールねじ
使用例2) モーター×測定試験機
使用例2) モーター×測定試験機

カップリングに求められる性能

カップリングには、トルク伝達をする力とミスアライメントの許容が求められます。
軸と軸をあわせるには正確な芯出し(アライメント調整)が必要ですが、カップリングに柔軟性・たわみ性を持たせることで、ミスアライメントの吸収ができるようになります。

カップリングに求められる性能

種類と特長

ディスク形 ディスク形 薄い金属製ディスクのたわみにより、軸心のずれを調整する構造です。
偏角・偏心を許容する構造のため、サーボモーター用途で多く使用されています。ミスミブランドでは、高剛性タイプ~コンパクトタイプさまざまなラインナップを、その他カップリングメーカー13社の商品を取り揃えています。
商品一覧へ
スリット形 スリット形 金属の円筒にスリットを入れることで、たわみ性を兼ね備えた完全一体構造となっております。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。 商品一覧へ
オルダム形 オルダム形 中間部品のスペーサが摺動することで大きなミスアライメントを許容します。
各部品が分離するため、組み立てが簡単です。振動が発生しやすく、高速回転には不向きですが、軸心がずれているシーンでの利用が多いように、ミスアライメントの許容範囲が大きいことが特長です。
商品一覧へ
ジョー形 ジョー形 2個のハブと1個の樹脂スペーサで構成されるシンプルな構造で、樹脂スペーサがクッションとなり、振動・衝撃に強い構造。取り付け・取り外しも簡単です。
ミスミブランド含め11社取り扱いがございます。
商品一覧へ
ベローズ形 ベローズ形 偏心・偏角・スラストの荷重に対応しています。ノンバックラッシです。
摺動部が無く摩耗粉が発生しないため、クリーンルームでも使用できます。
商品一覧へ
リジット形 リジット形 たわみ性のない、シンプルな構造です。高ねじれ剛性が特長で、強固なトルク伝達が特長です。 商品一覧へ
リンク形 リンク形 軸心違いでの動力伝達が可能なだけではなく、回転中の軸心の平行移動も可能です。 商品一覧へ
防振ゴム一体形 防振ゴム一体形 一体成型された防振ゴムが高減衰で低反力を実現、
また振動・高ゲイン時のハンチングを抑え整定時間を短縮できます。
商品一覧へ
ユニバーサル
ジョイント形
ユニバーサルジョイント形 軸と軸が離れた位置にある場合や、軸の角度が大きい場合に使われます。 商品一覧へ