(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

複数メーカーの複数商品を一度に無料貸し出し可能!画像処理用部品デモ機無料貸し出しサービス

カメラの各種スペックのご紹介、代表的な選定方法を紹介。
商品詳細ページより、購入時の価格・出荷日も即時見積もり可能です。ぜひ、ご活用ください。

カメラについて

イメージセンサーについて(CCD・CMOS)

イメージセンサーは、カメラ内に搭載されている半導体です。カメラの性能を左右する部品のひとつです。
主流は、CCD(Charge-Coupled Device)とCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)2種類です。

各種スペックについて

画素(セル・ピクセル)サイズについて

イメージセンサーは、画素(セル・ピクセル)が格子状に並んでできています。
イメージセンサーにより、1画素の大きさは異なりカメラメーカー各社、画素サイズやピクセル(セル)サイズ等の名称で表記しています。

画素(セル・ピクセル)サイズについて

画素数・解像度について

カメラの選定において重要なポイントとなるスペックです。
カメラメーカーによって名称は異なりますが、下図のように画素の数を意味します。
例えば、640(H)×480(V)のようにそれぞれ横(X)方向にいくつ、縦(Y)方向にいくつと画素の並んでいる数を表現したり
640 × 480 = 307,200 ≒ 0.3Mと総画素数を表現したりします。

画素数・解像度について

センサー(素子・デバイス)サイズの種類について

こちらもカメラメーカーによって名称は異なりますが、縦横それぞれ画素サイズ X 画素数よりセンサー全体の大きさを表現しています。
下図では、センサーサイズ:4.8mm×3.6mmとなります。また、センサーサイズは一般的に1/3型相当のような形で表されます。
これらは、イメージセンサ-独特の表現で縦横の大まかなサイズにより決められています。

例)
・1/3型相当: 4.8㎜(W)×3.6㎜(H)
・1/2型相当: 6.4㎜(W)×4.8㎜(H)
・2/3型相当: 8.8㎜(W)×6.6㎜(H)

センサー(素子・デバイス)サイズの種類について

インターフェイスについて

カメラとPCとを接続する代表的コネクタを紹介させていただきます。

  • USB3 Vison

    現在、最もメジャーなインターフェイス。スピードが速く、低単価。

    商品を見る

  • Gigabit Ethernet

    USB3に次いで多く採用されているインターフェイス。ケーブル長が必要な場合に使用されるケースが多い。

    商品を見る

  • Camera Link

    国内メーカーを中心に採用されているインターフェイス。使用には専用FGBが必要。

    商品を見る

  • CoaXPress

    スピードやケーブル長を重視する場合に使用されるケースが多い。
    使用には専用FGBが必要であり、比較的高単価なインターフェイス。

    商品を見る

画素数での選定方法

ここでは、一般的な選定方法のひとつの画素数から選定する方法を紹介させていただきます。
まずは、1画素あたり何mm相当となるかを計算します。この計算では、センサーサイズの短い方、縦(Y)方向の長さを用いて計算します。

例えば、必要な視野が縦:18mmで、カメラの画素数が縦方向に480個の場合、(0.3M)
18mm / 480画素 = 0.0375mm/画素

同様に、必要な視野が縦:18mmで、カメラの画素数が縦方向に960個の場合、(1.3M)
18mm / 960画素 = 0.0188mm/画素

検査用途がワークのキズ検査の場合、想定される最小キズサイズと上記の1画素あたり何mm相当かという2項目から必要画素数を選定します。
これらは、画像処理ソフトやレンズとの相性によりどれぐらいの余裕を見るかということが異なります。 これらを参考にデモ機による実機テストをおすすめします。

商品選定方法

商品選定方法

取り扱いメーカー

カメラ

ミスミの無料貸し出しサービスで、ぜひ実際の商品をお試しください!

デモ機無料貸し出しサービスはこちら

関連商品