(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お得も楽も新しく 新ミスミ 「楽ミスミ」 CMをWebで公開中

ミスミの安全柵なら【軽い・安い・早い】アルミフレーム安全柵の新常識

アルミフレーム安全柵の新常識 FAQ

ミスミ安全柵について

組み立てた状態で納品してもらえますか?
安全柵を異なるサイズで複数枚購入したとき、それぞれ型番などがわかるようになっていますか?
Hシリーズ安全柵とNシリーズ安全柵では、外観に差異はありますか?
Nシリーズは軽量な分、強度が劣りますか?
安全柵のフレームは通常のミスミアルミフレームと同じ形状ですか?

中材について

どの中材を選んでいいかわかりません。最もスタンダードなものはどれですか?
中材は後ほど換装できますか?
中材を外して柵内に入ることはできますか?
中材を単品で購入したいのですが、中材のサイズ計算方法が知りたいです。
標準規格では欲しいサイズが選べない場合、特注制作することは可能ですか?
安全柵の中材で指が入らないメッシュ状のものはありますか?
安全柵の中材で目隠しになるものはありますか?
中材オレンジを実際に溶接現場で使った際にどう見えるかを確認したいです。
使いたい中材がラインナップにありません。
溶接遮光可能な中材はありますか?

その他(よくある質問)

高さ2000mm、幅1000mmの重さはどれくらいですか?
日本で注文して海外へ納品できますか?
アルミフレーム用のフレームキャップは安全柵にも使えますか?
フレームキャップは2列溝用(型番例:HFC6-3060)も使えますか?
アルミフレームの色は何色がありますか?
フレームがイエローの場合、マンセル値はいくつですか?
ラインナップにないフレームの色や中材の色をマンセル値などで指定して塗装してもらうことは可能ですか?
イエローのタッチアップ塗装がほしいです。
安全柵を大量に注文予定だが、納期はどれぐらいですか?
Nシリーズ安全柵でサイズを大きくしたのに、価格が小さいサイズよりも安くなることがあります。なぜですか?
4日目出荷よりも早く安全柵がほしい。ストークサービスはないのか?
アンカースタンドはどれが適切かわかりません。
アンカーボルトもミスミで購入できますか?
強度情報はどこかに記載されていますか?
RoHS対応はしていますか?
アルミフレームのように、ZZZシールの追加工はありますか?
安全柵周りにつける配線をまとめられる商品はありますか?
開き戸のキャスタなしを選びたいです。
安全柵の扉部分の強度が不安です。支柱のようなものはありますか?
安全柵同士を斜めに配置できるアクセサリはありますか?
足高さ(H寸)を0mmにすることは可能ですか。