今お使いのコンプレッサに満足ですか?
ミスミは機種選定から搬入・設置工事までサポートします!
どの発注先へ連絡すればよいかわからない 見積回答までに時間がかかる
アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサでお困りごとを解決!
ミスミサイト コンプレッサ購入 相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
オイルフリースクロールコンプレッサの導入事例をご紹介します!
どのように相談すれば良いか分からない時もまずはお気軽にご相談ください。
現場訪問が必要な場合
ミスミサイト コンプレッサ購入 相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)
アネスト岩田が20年以上蓄積したノウハウを結集し、新型スクロールコンプレッサの開発を実現しました。
旋回スクロールが、図1→2→3→4 と旋回するに従い、固定スクロールと旋回スクロールの間に空気が吸い込まれ、点対称の位置にある三日月状の圧縮室の容積が徐々に小さくなり、空気は圧縮されて、中心部の吐出しポートから押し出されます。
給油式コンプレッサから排出されるドレンには油分が含まれるため、適切な廃水処理が必要です。油分を含んだドレンの処理には年間28万円(※1)程度の費用がかかるケースもあります。スクロールコンプレッサから排出されるドレンは特別な廃水処理が不要(※2)で環境にやさしく、コストも削減します。
※1 試算条件 空気温度30℃、相対湿度70%、吐出し空気量1600L/min、吐出圧力0.78MPa、ドライヤ加圧露点12℃、負荷率80%、稼動時間15時間/日、300日/年、ドレン処理費用40円/L
※2 ドレンを工業廃水として廃棄するためには、ドレンに含まれる油分が法律・条令で制定された値以下である必要があります。
給油式コンプレッサが作り出す圧縮空気には油分が含まれています。 この油分は配管の内面に付着して、配管を汚します。スクロールコンプレッサが作り出すクリーンエアーは配管の内面を汚すことなく、工場に高品質な空気を供給します。(※3)
※3 空気の品質はコンプレッサが吸込む空気に影響されます。
アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサはその圧縮空気の品質が“Class 0”である事をドイツの国際的認証機関であるTÜV(テュフ)より認証されております。
クラスゼロとは
圧縮空気の清浄度を示す圧縮空気品質等級は、
ISO8573-1で制定されています。Class 0の認証を
受けるためには、圧縮空気に含まれる“液状オイル”
“オイルミスト”“油煙”の3つの要素が限りなく少なく
なければなりません。
Fシリーズを含むオイルフリースクロールコンプレッサの特長を、動画でご紹介させていただきます。
メンテナンスコストや消費電力を考慮したライフサイクルコストで比較すると、160万円もの差が生じることがあります。
今までのコンプレッサの騒音にお悩みの方は、ぜひとも、オイルフリースクロールコンプレッサの静音性をお確かめください。
フィルターによる油分除去は不確実で、実はオイル混入のリスクが存在します。ISOクラスゼロ認証を取得したアネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサならば、確実にクリーンエアを供給します。
アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサと、一般的なオイル式スクリューコンプレッサを、メンテナンスコストの面から比較します。メンテナンスコストだけでも大きな違いが生まれます。
一般的なコンプレッサの場合、生産ライン停止リスク低減のため予備機の設置が必要です。アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサは、内部に複数のユニットを搭載しているため、予備機を設置と同様のリスク低減機能を持っています。
アネスト岩田のオイルフリースクロールコンプレッサと、一般的なオイル式スクリューコンプレッサを、消費電力の面から比較します。 消費電力の大きな違いは、電気料金に大きく影響します。
ミスミサイト コンプレッサ購入 相談窓口
Tel 03-6777-7545
9:00~18:00(土日・年末年始は除く)