(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

用語集

LED

LED(Light Emitting Diode)とは、発光ダイオードの一種で電流を流すと発光する半導体です。
白熱電球に比べ、約1/3~1/10の消費電力、約10~20倍の寿命なので、省電力化・交換作業の削減に適しています。

照度

光源によって照らされる面の明るさを表します。
数値が大きいほど明るいことを意味し、高さによって照度の値は変わります。単位はルクス(lx)です。

全光束

光源から放射させる全ての方向の光の量を表します。
数値が大きければ大きいほど明るい光源となります。単位はルーメン(lm)です。

配光角度

光源から放射される明かりの広がり角度を表します。
数値が大きければ照射範囲は広くなります。数値が小さいほど照射範囲は狭くなりますが照度が高くなります。

照度分布

光源によって照らされる面の明るさの広がり具合を表します。
直下は明るく、離れるにつれて暗くなっていますので明るさの広がり具合の目安としてください。
取り付け高さや使用条件により目で感じる明るさとは異なる場合があります。

照度分布イメージ図

発光スペクトル

光源から放射される波長成分と光の強さを表します。

色温度

光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度です。
光の色合いを表現する目安としてください。
単位はケルビン(K)です。

色温度図

寿命

LEDは、白熱電球のようにフィラメントの断線などによる不点灯は発生しませんが、
使用材料の劣化等により徐々に光量が低下していきます。
寿命は全光束が初期値の70%に低下するまでの時間としています。

寿命

保護等級 IP規格

IPとは、”International Protection”の略語でJIS C 0920:2003又は、国際電気標準会議(IEC)が制定した電気機器内への固形異物(粉塵)、
水の進入に対する保護規格を表します。各等級の内容につきましては以下表をご参照ください。

保護特性記号 IP
第1記号:固形異物の侵入に対する保護等級0~6
第2記号:水の侵入に対する保護等級0~7
第1記号記述保護の程度
0無保護特記すべき保護構造はない
150mmよりも大きい固形物に対する保護直径50mmを超える固形物が内部に侵入しない
212mmよりも大きい固形物に対する保護直径12mmを超える固形物が内部に侵入しない
32.5mmよりも大きい固形物に対する保護直径または長さが2.5mmを超える工具または固形物が内部に侵入しない
41.0mmよりも大きい固形物に対する保護直径または長さが1.0mmを超えるワイヤまたは固形物が内部に侵入しない
5防塵形粉塵が内部に侵入しない。若干の粉塵の侵入が認められても、正常な運転を阻害しない
6耐塵形粉塵が内部に全く侵入しない
第2記号記述保護の程度
0無保護特記すべき保護構造はない
1滴水する水に対する保護鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない
215度傾斜したとき落下する水に対する保護15度に傾斜させたとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない
3噴霧水に対する保護鉛直60度以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響を受けない
4飛沫に対する保護いかなる方向の水の飛沫によっても有害な影響を受けない
5噴流水に対する保護いかなる方向の水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
6波浪に対する保護波浪または、いかなる方向からの強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7水中への浸漬に対する保護規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない

※IP試験は全て規定方法、規定時間内で行われるため、長時間保証するものではありません。

お問い合わせ

Tel 0120-343-066(9:00~18:00)
(日曜日・年末年始は除く)

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付時間: 24時間