(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

LED照明総合情報FAQ

Q 筐体用LED照明の電源ユニットとして、ミスミ品の「ACアダプター」は必須で使用すべきですか?
A

必須ではありませんが使用していただくことを推奨しています。
照明本体が必要とする電源電圧と電流値に対して余裕を持った電源ユニットをご採用いただければ問題ありません。
ただし他社製品のアダプター使用の動作保証はしておりません。

Q LEDの製品寿命はどのくらいですか?
A

使用環境によりますので、一概にご案内はできません。LED素子としての寿命は一般的に4万時間ほどと言われています。

Q 対応している対燃規格はなんですか?
A

本体については特に対燃規格が定められているわけではありません。
ケーブルは難燃性であり、VW-1に準拠しています。

Q UL/CE規格に準拠していますか?
A

適合していません。

Q 粉塵・ミストが飛ぶ環境で使用できますか?
A

IP67対応LEDであれば使用できます。
ただし水中での使用や極度に湿度が高い環境での使用は推奨できません。
また油を含んだ切削水が散布される環境ではご使用をお控えください。

Q 角度調整するための商品はあるか?
A

角度調整ブラケットLEABシリーズを用意しております。
購入の際は選定したLED本体に対応しているかご確認ください。

Q ユーザーサイドで実施すべき点検項目はあるか?
A

定期的にLED本体の外観確認を行い、ごみや埃がある場合は掃除してください。
また、絶縁抵抗の検査、異常発熱の確認なども実施してください。

お問い合わせ

Tel 0120-343-066(9:00~18:00)
(日曜日・年末年始は除く)

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付時間: 24時間