(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

複数メーカーの複数商品を一度に無料貸し出し可能!画像処理用部品デモ機無料貸し出しサービス

画像処理用部品にて使用される用語集です。ぜひ、ご参考ください!

用語集

WD(Working Distance)

レンズ鏡筒先端から物体までの距離です。

イメージサークル

有効な結像円寸法、φで表現する カメラサイズはこのサークル内に入らないとケラレが起きます。

フレームレート

1秒間に何フレームの画像を撮像できるかを言います。
EIA方式のカメラでは30フレーム/秒ですが、倍速のカメラでは60フレーム/秒、高画素カメラでは12フレーム/秒などです。

FNO

レンズの明るさを表す数値で、レンズの焦点距離を入射瞳径(D)で割った数値です。
∞系のレンズの場合は、簡略的に一番前面のレンズの系を代入して計算します。

FNO = f / D

有効FNO

有限系の光学系の明るさを表すFNOです。実使用時光学倍率(M)をかけて使用すると暗くなり数値も大きくなります。

有効FNO = (1+M) × FNO

被写界深度

ジャストピントの物点から被写体が前後したときに生じる像の“ぼけ”が実用上許容できる最大の大きさを許容錯乱円といい、
“ぼけ”がこの許容錯乱円径を越えず、被写体を動かせる高さ方向の許容範囲を被写界深度と言います。
CCDでの撮像系の場合カメラやモニターの解像力(1bitに換算した数値)が限界数値になりますので使用するシステムにより被写界深度の数値が同じレンズでも変わります。

被写界深度 = 2 × (許容錯乱円径 × 有効FNO / 倍率^2)

N.A.(開口数)

この数値が大きい物は明るく顕微鏡の対物レンズ等では解像力があるという事になります。
屈折率nの媒質中にある光軸上の物点が入射瞳の半径に対して張る角をu’屈折率n’とした場合

NA = sin u X n
NA' = sin u' X n’

N.A.(開口数)

USB

Universal Serial Busの略で、米インテル、米マイクロソフトなど7社が共同で発表したパソコン用のシリアルインターフェース規格です。
データ転送速度には、12Mbpsのフル・スピード・モードと1.5Mbps のロー・スピード・モードがあります。
(USB2.0ではMAX480Mbps)

Gigabit Ethernet(ギガビット・イーサネット)

IEEE802.3uで規格されたEthernetの接続方式で、一般的には4対の非シールドのツイストペアケーブルをRJ-45コネクタで接続し、
PCなどのLANネットワークに用いられる10/100BASE-Tなどと互換性のある方式です。
1Gbpsの速度でのデータ転送が可能で、FAカメラにおける最大の特長は専用の取り込みボードが不要で最長のケーブルが100mと長い点です。

Camera Link

カメラとフレームグラバボードのインターフェース規格の一つです。
従来、統一性の無かったカメラ、フレームグラバボード等のインターフェースを統一する目的で、AIA(AUTOMATED IMAGING ASSOCIATION)で検討・標準化されています。

ハイビジョン

HDTV(High Definition TV)のことをいう。
720p(画素数1260x720 (のプログレッシブ)や1080i(画素数1920x1080のインターレース などがあり、1920x1080をフルハイビジョンと呼びます。

カメラマウント

画像処理で用いられるカメラのマウントはCマウントが主流です。

Cマウント : フランジバック17.526mmJIS規格ネジ
CSマウント : フランジバック12.5mmJIS規格ネジ
Fマウント : フランジバック46.5mmJIS規格ネジ
M72マウント : フランジバックは各カメラメーカーにより異なります。

分解能(Resolution)

2点をどこまで分離して見られるかの間隔を表します。
但し、光学的収差は含まれておりません。※使用波長は550nmで計算

理論分解能(μ) = 0.61×使用波長(λ)/N.A.

シェーディング

像部の感度、被写体の明るさ、レンズの透過、ブラウン管の発光などのムラによる明暗の歪を言います。
一般には撮像部に均一の光を与えその時の信号の不均一の度合いで表示します。

シェーディング補正

シェーディングが画面に出ないよう補正するために、一般には水平及び垂直周波数に同期したのこぎり波及びパラボラ波形を映像信号に混合しています。

焦点距離

光学系の主点から焦点までの距離を焦点距離と言います。
あらゆる光学系はこの焦点距離をもとに倍率等を考慮し設計します。

焦点深度

レンズで焦点を合わせ被写体が前後してもぼやけない範囲を言います。
レンズを絞ったり、焦点距離の短いレンズでは、カメラが被写体から離れるほど深度は深くなります。

光学ディストレーション

両面周辺にいくと像が縮んだり伸びたりして本来まっすぐの線が歪んで見える現象を歪曲収差(ディストーション)と言います。

糸巻形歪曲、樽形歪曲