(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ステンレスだからこそできた。入江工研のアングルバルブ

長寿命 高真空アングルバルブ ベローズメーカーが造った接真空部がALLステンレスの高真空バルブ

ベローズメーカーが造ったから出来た、“6つ”のここが凄い!

ここが凄い!①高い耐食性

SUS材を採用しているため、アルミニウム材に比べ、
高い耐腐食性を確保しています。

ボディー:SUS304
成形ベローズ:SUS316L

ステンレス(代表例)

【酸への強さ】 代表的ステンレスと他の素材の脱不動態化pH

ここが凄い!②長寿命で高いコストパフォーマンス

SUS材の採用、豊富な実績をもつ成形・溶接ベローズ内蔵で、自信の長寿命保証。
寿命を明示しているメーカーは非常に少ない中、入江工研は、長寿命でハイレベルな品質をご提供。
長く使えるからお得です!

さらに、特注で保証回数100万回!

内蔵している成形ベローズの材質をハステロイに変更すれば、100万回を保証!
特注のご要望がありましたら、当社相談窓口までご相談ください。

ステンレス(代表例)

ここが凄い!③高真空対応

大気圧から10-6Paまで対応しているので、高真空でも安心です。

ここが凄い!④Oリング脱落防止

弁座Oリングが粘着して脱落しないように、弁座のOリング溝(蟻溝形状)を改良しました。

ここが凄い!⑤洗浄して再利用

成形ベローズ、ボディー等を洗浄、Oリングのみのお取替えで再度利用できます。

ここが凄い!⑥ISO規格フランジ

取扱いが非常に便利なISO規格のNW-KFフランジ付を採用しています。

高真空アングルバルブ 商品一覧

高真空アングルバルブ(手動型)

高真空アングルバルブ(手動型)

高真空アングルバルブ(複動・単動)

高真空アングルバルブ(複動・単動)

入江工研 株式会社 商品一覧

入江工研株式会社は、金属製真空ベローズ、真空バルブ(ゲートバルブ、アングルバルブ)、真空配管部品等の真空機器の総合メーカーです。
ミスミVONAでは、アングルバルブ以外も取り揃えております。

(NW/KF規格)配管部品・
フランジ

(NW/KF規格)配管部品・フランジ

真空配管用VPシリーズと圧力配管用(0.49MPa以下)HPシリーズを規格化し、ご用意しています。

(NW/KF規格)クランプ・
センターリング・その他

 (NW/KF規格)クランプ・センターリング・その他

NWフランジ同士を接続します。フォルムも美しく、取付、取り外しも非常に容易です。

真空用フレキシブルチューブ・
ベローズ

真空用フレキシブルチューブ・ベローズ

柔軟な伸縮や曲げ特性を持ち、気密性を兼ね備えています。真空をはじめ過酷なモノづくり現場でその威力を発揮します。

真空関連機器
導入機

真空関連機器導入機

超高真空領域まで使用可能です。信頼性の高い自社製金属ベローズを使用しています。