(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】年内最終出荷:2024年12月27日(金)  出荷再開:2025年1月6日(月) 詳しくはこちら

<ご相談・お見積もり無料!>ドラフト・ヒュームフード(排気装置)設計支援サービス ポンチ絵より詳細な仕様を確定!設計部材選定の手間を削減できます

簡易的なフードから届出が必要な大型の局所排気装置まで、無料で商品選定のご相談・見積もりを承ります!(搬入装置、電気・給排水・ダクト取り付けも対応可能!)
簡単なポンチ絵をかいて、Faxかe-mailでご送付ください。そこから納期とお見積もりを回答させていただきます。仕様がお決まりでない場合は、仕様のご相談から承ります!
依頼設計書をダウンロード
[図]ドラフト・ヒュームフード(排気装置)設計支援サービス

有機溶剤・特定化学物質の使用に関してこんなお困りごとはございませんか?

お客さまの声
現場の作業者や近隣の住民から臭いに対する対策の依頼がきたがどのように対応してよいか分からない!
労基署に突然有機溶剤の発散源対策を求められたけど大きな設備を導入する余裕はない!
ミスミの提案
アズワンではお電話やご訪問での技術的なご相談はもちろん、初期費用を抑えたい方にはなるべく低コストで導入できるようご提案させていただきます。ご相談やお見積もりは無料です。

有機溶剤・特定化学物質に対する対応が必要な理由とは?

昭和30年代の初め頃、ある事業所で作業員が相次いで倒れる事故が起きました。
この原因を調査したところ、有機溶剤による中毒と分かり、この規則が生まれるきっかけとなりました。

労働安全衛生法の概要

労働安全衛生法は、職場においての労働者の安全と健康を守ることを目的とした法律です。
労働災害を防止し、快適な職場環境の形成を促進するために雇用主に対し、労働者の健康を保持増進するための措置や労働者に対する安全衛生教育などについて定めています。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)の概要

有機溶剤中毒予防規則は、労働安全衛生法に基づいて定められた有機溶剤の安全基準を定めた省令です。
産業現場で、塗装、洗浄等の作業に広く使用されている有機溶剤は、他の化学物質をよく溶かす性質を有していますが、蒸発しやすく、脂肪を溶かしまうことから、呼吸器や皮膚から体内に吸収されて急性中毒や慢性中毒等の健康障害を発生させる恐れがあるため、有機溶剤中毒予防規則では工場や作業現場における労働者の有機溶剤中毒の予防に関して記されています。

特定化学物質障害予防規則(特化則)の概要

有機溶剤中毒予防規則は、労働安全衛生法の特別規則の一つで管理すべき化学物質を特定化学物質として指定しています。
第1類物質、第2類物質は発がん性物質への対応方法が規定されています。
製造設備や局所排気、排液の処理方法、特殊健康診断、作業環境の定期的な管理を規定しています。
特別有機溶剤と有機溶剤中毒予防規則の有機溶剤は密接な関係にあります。

有機溶剤・特定化学物質の発散源対策が必要か確認してみましょう!

こちらから該当表をダウンロードいただけます。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策チェックシート

[図]有機溶剤中毒予防規則(有機則)対策チェックシート

局所排気装置(ドラフト・ヒュームフード)とは?

ドラフト・ヒュームフード(局所排気装置)

一般にヒュームフード内では、薬品を用いた化学反応や加熱処理、抽出等の実験作業を行います。
これらの実験のときに発生する有害ガス、有機溶剤などが含まれた空気を実験室内に漏洩させることなく、スムーズに外部へ排出させます。
これらを設置することで科学的安全性を保てます。

ドラフト・ヒュームフードの仕組み

[図]ドラフト・ヒュームフードの仕組み

局所排気装置(ドラフト・ヒュームフード)の製品一例と用途のご紹介

ヒュームフードは色々な場面で使用されています。場面ごとによく選ばれる仕様をご紹介!!

囲い式ヒュームフード
  • オープンタイプ・
    エポキシ天板
    オープンタイプ・エポキシ天板
    架台はオープン型で冷却水循環装置や真空ポンプなどの機器との組み合わせに便利です。
  • ウォークインタイプ
    ウォークインタイプ
    フード内部に大型装置を入れたり、大型の反応窯・蒸留抽出装置などを組む場合に適したタイプです。
ラボドラフト
  • ラボドラフト
    ラボドラフト
    酸・アルカリ、有機溶剤のどちらでも利用可能です。
  • ラボドラフト
    (スクラバー付き)
    ラボドラフト(スクラバー付き)
    耐薬品性にすぐれたコンパクトサイズのドラフトチャンバーにスクラバーが付いています。
プッシュプル型
  • 卓上プッシュプル換気装置
    卓上プッシュプル換気装置
    テーブル作業で発生する有害ガスや粉じんを捕捉・排気します。
  • コーケンラミナー
    コーケンラミナー
    テーブル作業、計量作業、小物塗装などに適しています。
卓上型
  • ダクトレスドラフト
    チャンバー(卓上型)
    ダクトレスドラフトチャンバー(卓上型)
    同じ大きさに設計しモジュール化したフィルターを上下2段に組み合わせて取り付けられるので、さまざまな用途に使用できます。
  • ラボドラフト(卓上型)
    ラボドラフト(卓上型)
    • ・ 実験台の天板上に設置して使用します。
    • ・ 酸・アルカリ、有機溶剤のどちらも
特注品の製作も承ります!
技術相談・機種選定・搬入・設置など一からご相談いただけます。技術的なご相談の場合は、メーカー担当者の手配をさせていただきます。以下のお問い合わせ先までお気軽にご相談ください。

ミスミ 相談窓口

新型コロナウイルス対策に伴い、e-mailのみの受付とさせていただきます。

局所排気装置導入までのフロー

導入までの流れ
1. ニーズヒアリング
2.現地調査
3.作業環境測定
4.装置計画・機種選定
5.労基署への届出有無の確認
6.見積もり作成
7.労基署への届出(設置30日前)
8.梱包・輸送
9.搬入・据付・設置
10.試運転・性能検証
11.アフターフォロー(年1回の定期自主点検)
準備書類
・局所排気装置概要図
・局所排気装置図面
・排気ファン図面及び性能曲線図
・ダクト系統図面・ダクト計算書
・圧力損失計算書
・見積もり
・様式第20号書式(建設物・機械等設置・移転・変更届)
・様式第25号書式(局所排気装置適用書)
※作業場所の平図面
※所在地の案内図
労基署への届出書類の作成・定期点検作業等、すべておまかせください!

ご相談窓口のご紹介

ご相談・お見積もりは“無料”です!まずはお気軽にご相談ください!

  • 作業で○○ガスを使っているが対策は必要?
  • 昔のものをそのまま使っているけど大丈夫?
  • 現場から取り付けの要望があるけど何から手を付けてよいか・・・
  • 取り付けたいが、どんなものを選定したらよいかわからない・・・
ご要望・ご不明点ありましたら、相談窓口へどうぞ
技術的なご相談の場合は、メーカー担当者の手配をさせていただきます。

ミスミ 相談窓口

新型コロナウイルス対策に伴い、e-mailのみの受付とさせていただきます。

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス