- 対象商品
- ミスミ品
ノズル
仕様
-
- Q1
- ノズルから吐出されたエアの噴射角度は何度ですか?
- A1
- 俯角14度です。
2017/03/14 更新 -
- Q2
- エアノズルの増幅タイプはどのような商品ですか?
- A2
- 増幅穴より周囲のエアを巻き込みオリフィスから噴射されるエアを増量・増速させます。少ないエアで高い衝突力が得られるため、省エネ効果が得られます。
2017/03/14 更新 -
- Q3
- ノズルジョイント 金属タイプ(NJMS、NJFS)・ノズルジョイント 樹脂タイプ(NJMP)はそれぞれエアと液体どちらに使用可能ですか?
- A3
- いずれの商品もエア・液体共に使用可能です。
なお、特に使用上の規定はありません。
2017/03/14 更新 -
- Q4
- フラットエアノズル コンパクトタイプ 樹脂タイプ(AFTC)の穴はどのような配列であいていますか?
- A4
- 2列で正三角形状に等間隔であいています。
2017/03/14 更新 -
- Q5
- エアの噴射具合を知りたいのですが、サンプルを借りられますか?
- A5
- お貸し出ししております。
<MISUMIブランド>エアノズル無料サンプル貸出申し込みフォームより内容ご確認のうえお申し込みください。新商品や人気商品を取り揃えております。
2017/03/14 更新
使用方法・加工方法
-
- Q1
- アジャストホースはクーラント液や潤滑油以外でも使用できますか?
- A1
- できます。エアでの使用も可能ですが、樹脂部品を組み合わせている商品のため密閉環境ではありません。よって低圧程度のエア漏れがあることを前提としてご使用ください。
2017/03/14 更新 -
- Q2
- アジャストホースは先端ノズルの重量によってしなることがありますか?
- A2
- 長さによっては本体がしなることがあります。
2017/03/14 更新 -
- Q3
- アジャストホースの取付工具はどのように選定すればよいですか?
- A3
- アジャストホース 取付工具のご用意があります。
ホースの呼びとNo.を合わせてご選定ください。
2017/03/14 更新 -
- Q4
- アジャストホースはアジャストホース用専用取付工具で取り付けた後に外すことはできますか?
- A4
- できます。アジャストホース用専用取付工具を使用して外してください。
2017/03/14 更新 -
- Q5
- アジャストホースはアジャストホース用専用取付工具でノズル先端を取り外すことはできますか?
- A5
- ノズルM形状以外は取り外すことができます。
割れやすいので取り扱いには十分注意してください。
2017/03/14 更新 -
- Q6
- アジャストホースの長さは、アジャストホース用専用取付工具を使わずに変更してもよいですか?
- A6
- アジャストホース用専用取付工具をご使用いただくことを推奨しています。
2017/03/14 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。