(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【配送に関するお知らせ】全国的な配送の混雑により、一部のご注文で通常よりもお届けにお時間をいただいております。商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
対象商品
ミスミ品

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    ウレタン硬度の具体的なイメージを教えてください。
    A1
    ウレタン硬度の具体的なイメージは、各種ゴムの特性と特長の「ウレタン・ゴムのショア硬度の目安」をご覧ください。
    2016/09/16 更新
  2. Q2
    粘着シールの耐熱温度は何℃ですか?
    A2
    耐熱温度は110℃です。
    2016/09/16 更新
  3. Q3
    エプトシーラは耐油性ですか?
    A3
    耐油性ではありません。
    油は避けてご利用ください。
    2016/09/16 更新
  4. Q4
    シリコンゴムの耐熱温度は何℃ですか?
    A4
    200℃が目安です。
    200℃を超えると硬化して、ボロボロとしてきます。
    2016/09/16 更新
  5. Q5
    水・アルコールに強いウレタンはどれですか?
    A5
    水・アルコールに比較的強いウレタンは、AXFHシリーズ(ウレタン クッションタイプ フリー指定タイプ)などのエーテル系ウレタンです。
    漬け置きの使用は避け、付着した場合はふき取ってください。
    2016/09/16 更新
  6. Q6
    フッ素ゴムシートのシールは耐水性ですか?
    A6
    耐水性ではありません。
    2016/09/16 更新
  7. Q7
    過去に購入したフッ素ゴムに導電性が出てきましたが、なぜでしょうか?
    A7
    経年劣化により導電性が出る場合があります。
    2016/09/16 更新
  8. Q8
    耐候性が高いゴムはどれですか?
    A8
    ふっ素ゴム・エチレンゴム・シリコンゴムです。
    詳しくは各種ゴムの特性と特長内「特長」「特性比較グラフ」「特性順位」をご覧ください。
    2016/10/28 更新
  9. Q9
    非汚染性のゴムとはどのようなゴムですか?
    A9
    ゴムに含まれる成分の一部(油分、架橋剤)が接触する別の材質へ色移りすること(汚染)を極力押さえたゴムのことです。
    2016/10/28 更新
  10. Q10
    「アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体」とはどのような材質ですか?
    A10
    ゴムと樹脂の中間の性能を持つ発泡体です。
    発泡体でありながら、樹脂の特性である耐候性や耐久性を持ち合わせています。
    2016/10/28 更新
  11. Q11
    エーテル系ポリウレタンとエステル系ポリウレタンではどちらが加水分解しやすいですか?
    A11
    エステル系ポリウレタンです。水気のある環境での使用はおすすめしません。
    なお、「エーテル系ポリウレタン」は加水分解を起こしにくい材質です。
    2016/10/28 更新
  12. Q12
    ショアAとアスカーCの違いを教えてください。
    A12
    ショアAはウレタン・ゴム素材の硬度に使用されます。アスカーCはスポンジ素材の硬度に使用されます。
    詳しくは各種ゴムの特性と特長内「ゲルの硬度表記について」をご覧ください。
    2016/10/28 更新
  13. Q13
    連続気泡のスポンジはどれですか。
    A13
    ポリウレタンスポンジです。ポリウレタン以外のスポンジは全て独立気泡です。
    以下スポンジ特性値の表をご参照ください。
    スポンジ特性値
    2017/9/29 更新

外観

  1. Q1
    ウレタンのショアA90とA70を購入しましたが、A70は表面がザラザラしています。表面の違いは何ですか?
    A1
    表面の違いは切削加工面の違いです。
    A70はA90と比較して軟らかいため、切削後の表面の目が粗くなりザラつきます。
    2016/09/16 更新
  2. Q2
    半透明のシリコンゴムはありますか?
    A2
    半透明のシリコンゴムはありません。
    2016/09/16 更新

各種規格対応

  1. Q1
    エステル系ポリウレタンはUL規格対応ですか?
    A1
    UL規格対応ではありません。
    2016/09/16 更新
  2. Q2
    シリコンゴムスポンジテープは食品衛生法適合ですか?
    A2
    不適合です。
    シリコンそのものは適合素材ですが、発泡させるために混ぜている材料が不適合です。
    2016/09/16 更新

使用方法・加工方法

  1. Q1
    ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルトのサンプルはありますか?
    A1
    ありません。
    2016/10/28 更新
  2. Q2
    厚さ2mmのフッ素ゴムシートはカッターで切断できますか?
    A2
    厚さ2mmであれば、ハサミやカッターで切断できます。
    2016/09/16 更新
  3. Q3
    ブルコラン・耐磨耗ウレタンはライニング加工できますか?
    A3
    ブルコランはライニング加工できません。
    耐磨耗ウレタンはライニング加工できます。
    2016/09/16 更新
  4. Q4
    ウレタン・シリコン・フェルトの切断方法について教えてください。
    A4
    ハサミやカッターで切断可能です。
    ただし、硬度が高いものや厚さにより困難な場合があります。
    その場合は切断機の利用をおすすめします。
    2016/09/16 更新
  5. Q5
    ゴムに使用する接着剤はありますか?
    A5
    あります。ゴム用瞬間接着剤です。
    BONDR・BONDSの2タイプがありますので、使用するゴムの材質によりお選びください。
    2016/10/28 更新
  6. Q6
    ウレタンに使用する接着剤はありますか?
    A6
    あります。ウレタン用接着剤(BOND-U)です。
    2016/10/28 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他VONAメーカー品は含まれておりません。