ローラ に関するFAQ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

対象商品
ミスミ品

ローラ に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    カタログ図面に記載の無い加工公差を教えてください。
    A1
    カタログに公差記載のない寸法は一般公差中級となります。
    〔技術データ〕加工寸法の普通許容差 JIS B 0405,0419(1991)より抜粋内「削り加工寸法の普通許容差」をご覧ください。
    2016/11/07 更新
  2. Q2
    ウレタン材質の化学名称は何ですか?
    A2
    ショアA95・90は「ウレタン樹脂ポリエーテルポリオール系」、
    ショアA50・70は「ウレタン樹脂ポリエステルポリオール系」です。
    2016/11/10 更新
  3. Q3
    ウレタンローラのウレタンはエーテル系かエステル系のどちらですか?
    A3
    どちらもあります。
    ショアA95、90はエーテル系 
    ショアA50、65、70、75はエステル系です。
    2016/11/07 更新
  4. Q4
    ウレタンローラの芯材(金属部)は表面処理をおこなっていますか?
    A4
    表面処理はおこなっていません。
    2016/11/07 更新
  5. Q5
    ウレタン部分の耐熱温度を教えてください。
    A5
    標準ウレタンは70℃、耐熱ウレタンの場合は110℃です。
    2016/11/07 更新
  6. Q6
    制電性ウレタンはショアA90のみの取り扱いですか?
    A6
    ショアA90のみの取り扱いです。
    追加工「UDC」を選択いただくとウレタンショアA90を制電性ウレタンに変更可能です。
    2016/11/07 更新
  7. Q7
    制電性ウレタン(ショアA90)は静電気が帯電しますか?
    A7
    帯電しません。
    物性値は体積固有抵抗率2.1×10⁸Ω・cm、表面抵抗率は4.0×10⁹Ωとなります。(条件:温度30℃・湿度60%)
    2016/11/07 更新
  8. Q8
    パイプローラのL寸を1mm単位で指定できますか?
    A8
    指定できます。
    2016年8月より規格追加となりパイプローラは全商品1mm単位指定可能になりました。
    「LC」の追加工を選択いただくとL寸の指定が可能です。
    2016/11/07 更新
  9. Q9
    アルミ合金のローラは水中で使用できますか?
    A9
    できません。
    腐食が進むため推奨していません。
    2016/11/07 更新
  10. Q10
    選択肢にないローラ形状・サイズ・材質は製作できますか?
    A10
    商品と寸法により製作可能なものもあります。
    規格外品サービスにてお見積もりとなりますのでミスミFAカタログ規格外品サービスをご覧ください。
    2016/11/07 更新

各種規格対応

  1. Q1
    食品衛生法の認証はありますか?
    A1
    ありません。
    2016/11/07 更新

使用方法・加工方法

  1. Q1
    ウレタンローラとシリコンゴムローラは紙を送る用途にはどちらが適切ですか?
    A1
    シリコンゴムローラの方が適切です。
    ウレタンに比べてグリップ力があるとされています。
    2016/11/07 更新
  2. Q2
    ウレタンローラ(ゴム・シリコン含む)が摩耗してきたため、焼付け直しを依頼できますか?
    A2
    商品により対応できます。
    詳細確認が必要なため、ミスミFAカタログ規格外品サービスよりご相談ください。
    2016/11/07 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他メーカー品は含まれておりません。