- 対象商品
- ミスミ品
タイミングベルト・プーリ
仕様
-
- Q1
- タイミングプーリ・ベルトの選定方法を教えてください。
- A1
- FAメカニカル標準部品 - 技術情報内の「伝動 タイミングベルトの選定方法」「搬送 タイミングベルトの選定方法」をご参照ください。
また、使用条件を入力すると自動計算される自動選定ソフト(タイミングプーリ・ベルト 選定ソフト)も用意しています。
2017/03/08 更新 -
- Q2
- タイミングベルトの種類は何の規格に適合していますか?
- A2
- 下記規格に適合しています。
・MXL・XL ・L・Hタイプ:JIS規格及びISO規格
・Tタイプ:ドイツのDIN規格
・Sタイプ:三ツ星ベルト・バンドー化学規格
・Pタイプ、UPタイプ:椿本チェイン規格
・GTタイプ:ゲイツユニッタアジアの規格
・MAタイプ:NOK規格
2017/03/08 更新 -
- Q3
- タイミングベルトに合う歯付アイドラーの選定方法を教えてください。
- A3
- タイミングベルトと同じ歯形状(ベルト形)のものを選定ください。
(例:MXLのベルトはMXLのアイドラー・プーリを選定)
2017/04/25 更新 -
- Q4
- タイミングプーリの型番の意味を教えてください。
「ATP24XL025…」や「HTPA24S5M…」の”24”の部分は何ですか? - A4
- 歯数を意味します。
型式の並びの基本形は、
例:HTPA 20 S5M 150 B NK10
タイプ 歯数 ベルト種類 呼び幅 プーリ形状 軸穴仕様・内径
となります。
2017/04/12 更新 -
- Q5
- PLDとは何ですか?
- A5
- 歯付ベルトにおけるピッチ線と歯底面の距離のことで、
歯付プーリにおいてピッチ円直径(PD)と歯先円直径(OD)の半径方向の距離の差のことを指しています。
PLD=(PD-OD)/2 で求めることが可能です。
2017/03/08 更新 -
- Q6
- トルクを設計動力に換算できますか?
- A6
- 下記計算式で換算できます。
Tq=tq×Ks
Pd=Tq×n/9550
Tq:設計トルク(N・m) tq:伝動トルク(N・m) n:回転数(rpm) Ks:過負荷係数 Pd:設計動力(kW)
2017/03/08 更新 -
- Q7
- 減速機を介した際の伝動動力の算出方法を教えてください。
- A7
- 減速機を介した動力で算出してください。
例えば、減速機によって回転速度を1/2にした場合は、伝動動力は2倍にしてください。
2017/03/08 更新 -
- Q8
- タイミングベルトの周長とはどこの長さを指していますか?
- A8
- タイミングベルトの中に入っている心線の長さです。
2017/03/08 更新 -
- Q9
- ベルトNo.に書いてある数字は何を指していますか?
- A9
- ベルト周長です。
2017/03/08 更新 -
- Q10
- タイミングベルトの寿命を教えてください。
- A10
- 使用条件(設計動力・プーリの回転数等)によって変わるため、一概に言えません。
また、タイミングベルトは消耗品のため、損傷する前に早めにまたは期間を決めて定期的に交換することをおすすめします。
2017/03/08 更新 -
- Q11
- タイミングプーリの追加工「NFC」はどういう内容ですか?
- A11
- フランジをかしめず、同封して出荷することです。
2017/03/08 更新 -
- Q12
- タイミングベルトを水もしくは油が付着する環境で使用できますか?
- A12
- 推奨しません。
ベルトが膨張する可能性があり早期摩耗の原因となります。
2017/03/08 更新 -
- Q13
- ベルト幅を規格外の寸法に変更できますか?
- A13
- できません。
2017/03/08 更新 -
- Q14
- ポリウレタンのタイミングベルトは耐水性ですか?
- A14
- 耐水性ではありません。
ポリウレタンは膨潤性があるため、長時間水につけると劣化してしまう恐れがあります。
2017/03/08 更新 -
- Q15
- クリーンルーム対応のタイミングベルトはありますか?
- A15
- ありません。
2017/03/08 更新
使用方法・加工方法
-
- Q1
- タイミングベルトの背面からアイドラーをつける場合の最小曲げRの数値を教えてください。
- A1
- 最小曲げRの1.2倍以上にして下さい。
アイドラーの取り付け位置は小プーリに近い位置にし、クラウンのないアイドラーをご使用ください。
また、ベルトの曲げ角度は170°以上にしてください。
2017/03/08 更新 -
- Q2
- プーリの軸穴仕様がP丸穴+タップの場合、タップの位置は歯谷中央を狙って加工を施しますか?
- A2
- 施します。
2017/03/08 更新 -
- Q3
- フランジのみ購入することはできますか?
- A3
- できます。ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
2017/03/08 更新 -
- Q4
- 軸穴なしのタイミングプーリは注文できますか?
- A4
- できません。
軸穴は丸穴Hの最小径で開いています。
2017/03/08 更新 -
- Q5
- 面圧プーリの軸の推奨はめあいはありますか?
- A5
- あります。軸公差g6を推奨します。
2017/03/08 更新 -
- Q6
- 指定可能範囲外の軸穴径のタイミングプーリは見積もりできますか?
- A6
- できます。ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
2017/03/08 更新 -
- Q7
- タイミングベルトを使用していると騒音がします。
グリスや潤滑スプレーなどで改善できますか? - A7
- 専用グリスを塗っていただくと改善できます。
ただし、ミスミでは取り扱いがありませんので各ベルトメーカーへお問い合わせください。
2017/03/08 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。