- 対象商品
- ミスミ品
ベアリング に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- ラジアルベアリングの内輪・外輪の寸法公差を教えてください。
- A1
- ラジアル軸受(等級0級)です。
〔技術計算〕ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値 JIS B 1514抜粋内の「ラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値」をご覧ください。
2016/11/21 更新 -
- Q2
- 耐熱性のベアリングはありますか?
- A2
- あります。
耐熱性の温度範囲については、各商品ページをご覧ください。
耐熱160℃グリース封入玉軸受、耐熱230℃グリース封入玉軸受や特殊環境用 SUS304玉軸受、ノングリース・ノンオイル玉軸受、樹脂玉軸受です。
2016/11/21 更新 -
- Q3
- ベアリングに使用しているグリースに、シリコン系の成分は含まれていますか?
- A3
- 含まれていません。
2016/11/21 更新 -
- Q4
- ステンレス小径玉軸受のボール保持器の材質は何ですか?
- A4
- SUS304です。
2016/11/21 更新 -
- Q5
- アンギュラ玉軸受 並級・2列組合せタイプは予圧がかけられますか?
- A5
- 予圧はかけられますが、0級の組み合わせアンギュラベアリングはすきま設定があるため、予圧の調整が難しく間座やばねでの予圧設定が必要です。
すきま設定があるため、フレ精度が求められないところや精度が必要ない場合には、アンギュラ玉軸受 並級・2列組合せタイプをご使用ください。
精度や剛性が必要な場合には、ご使用条件に合わせて、精度等級が高いアンギュラ玉軸受/グリースシーリング 万能組み合わせ(精級)を選定ください。
2016/11/21 更新 -
- Q6
- スラスト玉軸受(ころ軸受)付針状ころ軸受けの内輪は縦使いで脱落しませんか?
- A6
- 内輪は固定されていないため縦使いで脱落します。
軸に段付き加工し、外輪側で軸を固定して使用ください。
2016/11/21 更新 -
- Q7
- スラスト針状ころ軸受の片側のスラストワッシャを外して、ころのように使うことはできますか?
- A7
- できません。
両側のスラストワッシャがないと荷重が伝わらず、故障の原因となります。
2016/11/21 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他VONAメーカー品は含まれておりません。