- 対象商品
- ミスミ品
位置決めピン・ブシュ に関するFAQ
仕様
-
- Q1
- 各寸法公差を教えてください。
- A1
- 公差の記載がある部分はその公差であり、公差記載のない寸法は一般公差中級です。
加工寸法の普通許容差内「削り加工寸法の普通許容差」をご覧ください。
2016/11/14 更新 -
- Q2
- 焼入れの方法を教えてください。
- A2
- 全体焼入れです。
2016/11/14 更新 -
- Q3
- 図面に記載のない部分の同軸度を教えてください。
- A3
- 同軸度の規定はありません。
2016/11/14 更新 -
- Q4
- 図面に記載のない部分の面取りはしてありますか?
- A4
- 糸面取りをしています。
2016/11/14 更新 -
- Q5
- ねじピッチが細目のものはありますか?
- A5
- ありません。
2016/11/14 更新 -
- Q6
- センター穴は、どの位置決めピンにもついていますか?
- A6
- 鉄・SUS440C相当の商品には全てついています。
高硬度ステンレスと小径位置決めピン全般にはついていません。
SUS304およびSUS304相当は製作都合によりセンター穴の有無が異なります。
2016/11/14 更新 -
- Q7
- SUS304およびSUS304相当のセンター穴有無はどのような基準で決まりますか?
- A7
- 基準はありません。
加工機の空き状況によりセンター穴の有無が発生します。
ご指定が必要な場合はFAカタログ規格外品サービスへお見積もりください。
2016/11/14 更新 -
- Q8
- ブッシュを入れる穴の推奨公差はありますか?
- A8
- 推奨は特に設けていません。
しかし、H7で設計される場合を想定し製作しています。
2016/12/01 更新 -
- Q9
- 高硬度ステンレスの位置決めピンは首下に研磨逃げ溝がつきますか?
- A9
- つきません。
研磨仕上げでなく切削仕上げのため、研磨の逃げ溝はつきません。
2016/11/14 更新 -
- Q10
- 高硬度ステンレスとはどのような材質ですか?
- A10
- 弊社オリジナル鋼のオーステナイトステンレス鋼で35HRC以上の硬度がある材質です。
JIS規格ではありません。
位置決めピン内「「高硬度ステンレス」って何?」をご覧ください。
2016/11/14 更新 -
- Q11
- ツバ付タイプのツバ部の公差はいくつですか?
- A11
- 一般公差中級です。
〔技術データ〕加工寸法の普通許容差 JIS B 0405,0419(1991)より抜粋内「削り加工寸法の普通許容差」をご覧ください。
2016/11/14 更新 -
- Q12
- おねじタイプでL寸法を0にした場合、逃げ溝はつきますか?
- A12
- 逃げ溝はつきませんが不完全ねじ部が残ります。
2016/11/14 更新 -
- Q13
- 樹脂ヘッドタイプの樹脂部と金属部の接着方法を教えてください。
- A13
- 接着剤で固定しています。
接着剤はスリーボンド製TB7737です。
2016/12/01 更新
- ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
その他メーカー品は含まれておりません。