(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
対象商品
ミスミ品

リニアガイド

基本情報

  1. Q1
    取扱説明書はありますか?
    A1
    取扱説明書の用意はありません。
    選定や設計に役立つリニアガイド総合情報をご参照ください。
    2017/04/19 更新
  2. Q2
    許容荷重とは何ですか?
    A2
    基本動定格荷重、基本静定格荷重、静的許容モーメントのことをいいます。
    2017/04/19 更新
  3. Q3
    基本動定格荷重とは何ですか?
    A3
    一群の同じリニアガイドを同じ条件で個々に走行させたとき、転がり疲れによる材料の損傷が90%なく、50×103m走行できるような、方向と大きさが一定の荷重のことです。
    リニアガイドが荷重を受けて運動する場合の寿命計算に使用します。
    2017/08/29 更新
  4. Q4
    基本静定格荷重とは何ですか?
    A4
    最大応力を受けている接触部において、転動体の永久変形量と転動面の永久変形量の和が、転動体の直径の0.0001倍となるような静止荷重をいいます。
    作用荷重に対する静的安全係数を算出するために使用します。
    2017/04/19 更新
  5. Q5
    静的許容モーメントとは何ですか?
    A5
    最大応力を受けている接触部において、転動体の永久変形量と転動面の永久変形量の和が転動体の直径の0.0001倍になるような方向と大きさの一定したモーメ ントをいいます。
    リニアガイドでは、MA、MB、MCの3方向で定義してあります。
    静的許容モーメント(MA、MB、MC)
    2017/08/31 更新
  6. Q6
    静的安全係数とは何ですか?
    A6
    リニアシステムに予期せぬ外力が作用したときに備えての、安全係数です。
    十分に余裕をみておくことが安全な設計につながります。下記表をご参照ください。

    静的安全係数(fsの下限)

    使用条件 fsの下限
    普通の運転条件のとき 1~2
    円滑な走行性能を要求するとき 2~4
    振動・衝撃があるとき 3~5
    2017/08/31 更新
  7. Q7
    寿命とは何ですか?
    A7
    転動面あるいは転動体のどちらかに、材料の転がり疲れによる最初のフレーキングが発生するまでの総走行距離をいいます。
    2017/04/19 更新
  8. Q8
    定格寿命とは何ですか?
    A8
    一群の同じリニアガイドを同じ条件で個々に運動させたとき、90%がフレーキングを起こすことなく到達できる総走行距離をいいます。十分に余裕をみておくことが安全な設計につながります。
    2017/04/19 更新
  9. Q9
    フレーキングとは何ですか?
    A9
    リニアガイドが荷重を受けて運動をする場合、転動面や転動体には絶えず繰り返し応力が作用し、転動面や転動体には材料の疲れによるうろこ状の損傷が現れます。
    この損傷をフレーキングといいます。
    2017/04/19 更新
  10. Q10
    補正係数とは何ですか?
    A10
    リニアガイドにかかる様々な要因(レールの硬度、環境温度、使用方法による荷重の変化、運動中の慣性力、荷重の時間的変化など)を考慮し、寿命計算を行う時の安全係数のことです。
    補正係数には硬度係数、温度係数、接触係数、荷重係数があります。
    2017/04/19 更新
  11. Q11
    硬度係数とは何ですか?
    A11
    転動面の硬さに対する補正係数のことです。
    適切な硬度が得られないと許容荷重が減少し寿命が短くなります。
    2017/04/19 更新
  12. Q12
    温度係数とは何ですか?
    A12
    使用環境温度に対する補正係数のことです。
    高温での使用はリニアガイドの硬度が下がり、許容荷重が減少するため寿命が短くなります。
    2017/04/19 更新
  13. Q13
    接触係数とは何ですか?
    A13
    複数のブロックを密着させて使用するときの補正係数のことです。
    ブロックのバラつきにより均一な荷重分布にならず、リニアガイドの許容荷重が変化し寿命や静的安全係数などにも影響します。
    2017/04/19 更新
  14. Q14
    荷重係数とは何ですか?
    A14
    速度や振動、衝撃の影響に対する補正係数のことです。
    一般的な機械では振動や衝撃を伴うものが多く、正確に求めることが困難なため本係数を乗じて荷重や寿命計算を行います。
    2017/04/19 更新
  15. Q15
    精度とは何ですか?
    A15
    レールとブロックのガタツキの度合いのことです。
    走り平行度・高さのペア相互差・幅のペア相互差などで決まってきます。
    精度・等級共に、使用する機器や部位に合わせた選定が必要です。
    2017/04/19 更新
  16. Q16
    等級とは何ですか?
    A16
    精密級・上級・並級(メーカーによっては、超精密級やCt5、Ct7級もあります)などがあります。
    これらは精度によって各メーカーが決めています。
    精度・等級共に、使用する機器や部位に合わせた選定が必要です。
    2017/04/19 更新
  17. Q17
    予圧とは何ですか?
    A17
    転動体と転動面間のクリアランスのことです。
    一般的には予圧を与える(マイナスすきまにする)ことで、剛性が高まり、弾性変位が小さくなります。
    また、運動から生じる振動や衝撃を考慮して予圧を与えた状態を選定することが、寿命及び精度に好影響をもたらします。
    2017/04/19 更新
  18. Q18
    走り平行度、高さのペア相互差、幅のペア相互差とは何ですか?
    A18
    走り平行度とは、レールを基準ベース面にボルトで締め付けた状態でブロックをレールの全長にわたり走行させたときの「ブロックとレール基準面部同士の平行度誤差」のことをいいます。

    高さのペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックの高さ寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。

    幅のペア相互差とは、1本のレールに組み合わされる複数のブロックとレール間の幅寸法の最小値と最大値の差のことをいいます。
    2017/04/19 更新
  19. Q19
    摩擦抵抗力とは何ですか?
    A19
    リニアガイドが運動するときの負荷荷重や速度・潤滑剤の特性による抵抗力のことです。
    特にモーメントを負荷した場合や予圧を与えた場合は増加します。
    2017/04/19 更新
  20. Q20
    転動体とは何ですか?
    A20
    レールとブロックの間を転がるボールまたはローラーのことです。
    2017/04/19 更新
  21. Q21
    転動面とは何ですか?
    A21
    転動体が転がる面のことをいい、精密研削加工されています。
    面の硬さはHRC58~64とする必要がありますが、それ以下の場合は硬度係数を乗じて寿命計算を行う必要があります。
    2017/04/19 更新
  22. Q22
    負荷荷重とは何ですか?
    A22
    実際にリニアガイドにかかる荷重のことです。
    2017/04/19 更新
  23. Q23
    平均荷重とは何ですか?
    A23
    ブロックへの負荷荷重が走行中にいろいろな条件によって変動するとき、この変動荷重条件における寿命と等しい寿命となるような一定荷重のことをいいます。
    2017/04/19 更新
  24. Q24
    等価荷重とは何ですか?
    A24
    複数の荷重が同時に負荷する場合は、荷重をラジアル荷重または逆ラジアル荷重に換算した荷重を使用して寿命や静的安全係数を算出します。
    この複数の荷重を換算した荷重のことを等価荷重といいます。
    2017/04/19 更新
  25. Q25
    他社商品との精度の違いはありますか?
    A25
    同じクラスのものであれば、同等以上の精度です。ただし、他社の超精密級と呼ばれるクラスの商品はミスミには用意がありません。
    2017/04/19 更新
  26. Q26
    リニアガイドの摩擦抵抗力(必要推力)の算出を教えてください。
    A26
    以下の計算式にて算出ください。
    F=μ・W+f

    F:摩擦抵抗(N)
    μ:動摩擦係数 ミニチュアリニアガイド 0.004~0.006 
               中重荷重リニアガイド 0.002~0.003
    W:負荷荷重(N)
    f:摺動抵抗(シール抵抗)
    2025/03/10 更新

仕様

  1. Q1
    レール取り付け用ボルトの推奨仕様を教えてください。
    A1
    一般的な六角穴付ボルトをご使用ください。
    CBシリーズ(六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
    SCBシリーズ(六角穴付ボルト-ステンレス・単品販売-
    2017/08/29 更新
  2. Q2
    通常どのようなシールが付いていますか?
    A2
    タイプにより以下のようなシールがついています。
    ・ミニチュアリニアガイド:サイドシール(ブロック側面)
    ・中・重荷重用リニアガイド:サイドシール(ブロック側面)、アンダーシール(ブロック底面)
    ・防塵タイプ:サイドシール2枚、アンダーシール
     ミニチュアリニアガイド 防塵用 標準ブロック/軽予圧(SEBD)、
     中荷重用リニアガイド 防塵用 ダブルシール付・金属スクレーパ付/普通すきま(SVRD)
    2017/04/19 更新
  3. Q3
    レールとブロックの基準面を教えてください。
    A3
    レール及びブロックに基準面マーク(直線の溝)が加工されている側が基準面です。
    基準面マークの具体的な位置は、選定や設計に役立つリニアガイド総合情報 
    使用方法 / 取り付け内レール及びブロックの基準面
    をご参照ください。
    2017/04/19 更新
  4. Q4
    レールの硬度を教えてください。
    A4
    商品によって異なりますがHRC56以上の硬度を確保しています。
    詳細は各商品ページに硬度が記載されていますのでご確認ください。
    2017/04/19 更新
  5. Q5
    使用可能な温度範囲を教えてください。
    A5
    使用可能温度範囲は-20~80℃ です。ただし、ミニチュアリニアガイド 耐熱用 ショートブロック/軽予圧は -20~150℃、樹脂リテーナ付の商品は 0~50℃ です。(「樹脂リテーナ付」で検索ください)
    2017/04/19 更新
  6. Q6
    使用可能速度を教えてください。
    A6
    1m/s以下での使用をお願いします。
    2017/04/19 更新
  7. Q7
    リニアガイドには熱処理は施されていますか?
    A7
    リニアガイドのレール、ブロック、鋼球に熱処理が施されています。
    2017/04/19 更新
  8. Q8
    出荷時に標準塗布しているグリスの種類を教えてください。
    A8
    以下のタイプを塗布しています。
    ・ミニチュアリニアガイド:リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンプグリースPS2)
    ・中・重荷重リニアガイド:リチウム系石けん基グリース(昭和シェル石油製アルバニアグリースS2)
    ・耐熱用リニアガイド:デュポン社製KRYTOXGPL225
    2017/04/19 更新

使用方法・加工方法

  1. Q1
    壁貼り、天吊り、水平取付で上から引っ張られる姿勢でリニアガイドを使用できますか?
    A1
    使用できます。
    ミスミのリニアガイドは4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)で同一の定格荷重ですので、どの取付姿勢でも定格荷重は変わりません。
    2017/04/19 更新
  2. Q2
    縦使いしていたらブロックから油が出てきました。
    機能・性能上の問題はありませんか?
    A2
    問題ありません。
    ミスミのリニアガイドシールは完全密封タイプではありませんので、油は漏れ出てきます。垂直使いの時は通常より給油間隔を縮めてください。
    2017/04/19 更新
  3. Q3
    摺動抵抗をできるだけ小さくしたいのでサイドシールを外して使用してもよいですか?
    A3
    サイドシールを外すと摺動が悪化する可能性があるため、サイドシールは外さないでください。
    リニアガイドよりも摺動抵抗が小さい商品もありますのでご検討ください(クロスローラテーブル、ボールスライドガイド)。
    2017/04/19 更新
  4. Q4
    2本のレールを繋いで使用できますか?
    A4
    2本のレールを繋いでのご使用は推奨していません。
    レール端面の精度が出ておらず、継ぎ目で摺動が悪くなる可能性があるためです。
    2017/04/19 更新
  5. Q5
    ブロックは交換や追加ができますか?
    A5
    中・重荷重用リニアガイドの互換軽与圧タイプのみ自由に交換や追加ができますが、それ以外のタイプは交換や追加はできません。(ミニチュアリニアガイドはすべて交換・追加はできません。)

    <互換軽与圧タイプ>
    中荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧
    重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧
    極重荷重用リニアガイド ステンレス 樹脂リテーナ付 互換軽予圧
    2017/04/19 更新
  6. Q6
    ブロックとレールを取り外すとブロックから鋼球が脱落してしまいますか?
    A6
    ブロックには脱落防止用の保持器が装着されていますが急激な速度で取り外しをしたり、レールに対してブロックを斜めに挿入すると鋼球は脱落します。
    ブロックの取り外し、取り付けは慎重に行ってください。
    2017/04/19 更新
  7. Q7
    リニアガイドのメンテナンス方法を教えてください。
    A7
    定期的にグリースを給油してください。
    給油間隔は、通常は6ヶ月ごと、走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとを推奨します。
    また、グリースの劣化や汚れが激しい場合、または垂直使いの場合は、給油間隔を縮める必要があります。
    2017/04/19 更新
  8. Q8
    グリースの給油方法を教えてください。
    A8
    グリスニップルからグリスガンで給油ください。
    ミニチュアリニアガイドには、グリスニップルがありませんので、レール溝に直接グリスを塗布し、ブロックを摺動させてなじませてください。
    2017/04/19 更新
  9. Q9
    出荷時に付属しているブロック抜け防止クリップはストッパとして使用できますか?
    A9
    輸送時のブロック抜け防止用ですので、ストッパとしてはご使用できません。
    2017/04/19 更新
  10. Q10
    2軸平行使用(WC)を4個(2組)購入しました。
    青文字で1,2、黒文字で1,2と書かれていますがどのように組み合わせればよいでしょうか?
    A10
    1と1、2と2をそれぞれ組み合わせてご使用ください。
    数字は商品梱包の化粧箱とリニアガイド商品を包装しているビニールの2箇所に記載してあります。
    2017/04/19 更新
  11. Q11
    ミニチュアリニアガイドはグリースニップルがありませんが、どのように給油したらよいですか?
    A11
    レール溝に直接グリースを塗布し、ブロックを摺動させてなじませてください。
    2017/04/19 更新
  12. Q12
    中重荷重用リニアガイドの2ブロック仕様の場合、グリスニップルの取付位置はどのようになりますか?
    また、グリスニップルの位置は変更できますか?
    A12
    互いが接触しないようグリスニップルをレールの端に向けて配置して出荷しています。3ブロック、4ブロックの場合含め各商品ページの追加工欄に参考図を掲載していますのでご確認ください。
    また、グリスニップルの位置変更はねじ込み式での取り付けのため、商品到着後お客さまにて容易に変更していただくことが可能です。
    2017/04/19 更新

ラインアップ

  1. Q1
    レール長さの指定可能な範囲を教えてください。
    A1
    型番にもよりますが、25mm~1960mmの範囲で1mm単位の指定ができます。詳細は各商品ページをご確認ください。
    2025/03/10 更新
  2. Q2
    L寸指定時のレール端面から最初の穴の中心迄の寸法(G寸法)の算出方法を教えてください。
    A2
    以下の計算式で算出してください。
    G寸法=(L寸法-((穴数-1))×F寸法))/2
    穴数は下記となります。
    レール全長(L寸)指定タイプ寸法詳細
    2017/08/31 更新
  3. Q3
    レールがカタログ規格値より短いものや長いものを希望の場合、対応できますか?
    A3
    対応可否を確認させていただきますので、ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。
    (レール長さによっては対応できない場合もございます)
    2017/04/19 更新
  4. Q4
    ブロックを任意の位置で固定(保持)するための商品はありますか?
    A4
    リニアガイド用クランパ―という商品があります。
    リニアガイドクランパー ミニュチュアリニアガイド用(SECK、SECWK)
    リニアガイドクランパー 中・重荷重リニアガイド用(SVCN、SVCK)
    ※【エコノミーシリーズ】リニアガイドに対応したクランパーのご用意はありません。
    2025/03/10 更新
  5. Q5
    ブロックのリターンキャップ、サイドシールは単品注文できますか?
    A5
    単品販売はおこなっておりません。
    2017/04/19 更新
  6. Q6
    リニアガイドの高さを調整するためにレールの下に敷く商品はありますか?
    A6
    あります。リニアガイド高さ調整ブロックという商品がありますので仕様にあわせてご選定ください。極重荷重用、超極重荷重用リニアガイドには対応していません。
    リニアガイド用高さ調整ブロック
    リニアガイド用高さ調整ブロック 高精度タイプ
    ミニチュアリニアガイド用高さ調整ブロック
    2025/03/10 更新
  7. Q7
    磁気を帯びないリニアガイドはありますか?
    A7
    ありません。
    アルミフレームとアルミフレーム用スライダとの併用で磁性を帯びない軽荷重のスライド機構を作ることができます。
    2017/04/19 更新
  8. Q8
    特殊グリースへの対応はできますか?
    A8
    できます。
    特殊グリースとして以下グリースを用意しています。
    ・Lタイプ:ET-100K(協同油脂製)
    ・Gタイプ:LG2(日本精工製)
    ・Yタイプ:AFF(THK製)
    ・Hタイプ:FGL(Lubriplate®)
    2025/03/10 更新
  9. Q9
    グリス封入なしで注文はできますか?
    A9
    対応できません。
    2025/03/10 更新
  10. Q10
    レール、ブロックの単品販売はありますか?
    A10
    レール、ブロックの単品販売はしていません。
    出荷時にブロックとレールのセットにて精度保証をしているためです。
    ただし、樹脂リテーナ付商品のみ、単品販売をしています。
    2017/04/19 更新
  11. Q11
    レール取付ボルトは付属されていますか?
    A11
    付属していません。お客さまにてご用意をお願いします。
    ミニチュアリニアガイド商品(H6、H8等)にのみ専用ボルトを付属しています。
    2017/04/19 更新
  12. Q12
    レール取付穴用キャップはありますか?
    A12
    レール取付け穴用キャップ(パック販売)【100個入り】(PACK-SGLC)をご用意しています。
    ただし、対応ボルト穴 M3、M5、M6のみの商品ラインナップとなっておりますのでご注意ください。
    2017/04/19 更新
  13. Q13
    ジャバラの取り扱いはありますか?
    A13
    ありません。
    2017/04/19 更新
  14. Q14
    標準で封入されているグリスを単品で注文できますか?
    A14
    できます。以下のとおりミニチュアリニアガイドと中重リニアガイドそれぞれ2サイズずつご用意しています。

    ・ミニュチュアリニアガイド標準封入品:協同油脂製マルテンプ
      ・GRSPS2(80g)  ・MPS2-25(2.5kg)
      ※カタログやWebに記載がありませんが、上記型番で<WOS>型番見積/注文からお見積もり・ご注文が可能です。
    ・中重リニアガイド標準封入品:シェル アルバニヤグリースS
      ・ALVANIA-S-2-400G ・ALVANIA-S-2-16KG
      ※数量や内容量については上記商品ページをご確認ください。
    2017/08/29 更新
  15. Q15
    ミスミのオリジナル商品はありますか?
    A15
    ノック穴付きブロック、取り付けタップ1サイズUP、超ロングブロックタイプがオリジナル商品です。
    2025/03/10 更新
  16. Q16
    樹脂製リテーナ入りの商品はありますか?
    A16
    ミニチュアリニアガイドにはありません。
    中・重荷重タイプには一部取り扱いがあります。
    2017/04/19 更新

型式指定方法

  1. Q1
    ブロック数を2つ以上にする場合の型番指定方法を教えてください。
    A1
    次の例をご参照ください。
    ※ミニチュアリニアガイドSSEBタイプを例とした場合の型番例
    ・1ブロック:SSEB10-155
    ・2ブロック:SSE2B10-155
    ・3ブロック:SSEB10-155-B3
    ・4ブロック:SSEB10-155-B4
    ・5ブロック以上:ミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。(ご指定の個数、レール長さによっては対応できない場合もあります)
    2017/04/19 更新
  2. Q2
    レール長さを規格内から選んでいるのに型番エラーになってしまいます。
    A2
    定寸(規格表に記載のある長さから選ぶ)と指定寸(規格表に記載のない長さを指定する)で型番が異なるため、型番エラーになっている可能性があります。
     定寸の型番例)  SSEB10-55
     指定寸の型番例) SSEBL10-59
    両者を取り違えていないかご確認ください。
    2017/04/19 更新
  3. Q3
    他社リニアガイドと同等のミスミリニアガイドの型番を教えてもらえますか?
    A3
    メカニカル部品技術窓口までお問い合せください。
    型番を確認しご案内させていただきます。
    2017/08/29 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他メーカー品は含まれておりません。