リニアシャフトに関するFAQ | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

対象商品
ミスミ品

リニアシャフト に関するFAQ

仕様

  1. Q1
    シャフトの選定方法を教えてください。
    A1
    始めに、材質、焼き入れの有無、表面処理を選択していただき、次に寸法と希望加工を選択ください。
    2016/11/10 更新
  2. Q2
    シャフト径がインチサイズのものはありますか?
    A2
    日本国内向けの取り扱いはありません。
    米国向けに展開しているMISUMI USAでのみ取り扱いがあります。
    2016/11/10 更新
  3. Q3
    L寸法の公差を教えてください。
    A3
    公差はL寸法により変わります。
    下記精度基準の公差表をご確認ください。
    2017/04/05 更新
  4. Q4
    シャフトの焼き入れの深さを教えてください。
    A4
    シャフトの外径によって変わりますので下記表にて有効硬化層深さをご参照ください。
    2017/04/05 更新
  5. Q5
    D寸公差はメッキ前・メッキ後どちらの公差ですか?
    A5
    メッキ後の公差です。
    2016/11/10 更新
  6. Q6
    焼入れは加工前と加工後のどちらでおこなっていますか?
    また、焼きなましはおこなっていますか?
    A6
    加工前です。母材焼入れ後に加工を行っております。
    また、加工部は焼きなましもおこなっております。硬度低下の可能性がございますのでご注意ください。
    2017/04/05 更新
  7. Q7
    メッキ処理シャフトを購入しましたが、加工部(溝など)が数週間で錆びました。
    A7
    加工部はメッキ処理されていません。メッキ後に加工しております。
    下記注意点をご参照ください。
    2017/04/05 更新
  8. Q8
    センター穴はついていますか?
    A8
    軸端面につく場合があります。
    2016/11/10 更新
  9. Q9
    焼き入れもメッキもされていないステンレスシャフトの取り扱いはありますか?
    A9
    回転軸で取り扱いがあります。
    2016/11/10 更新
  10. Q10
    SUS440C相当の材質はSUS440Cと同様に磁性がありますか?
    A10
    磁性があります。
    SUS440CはJIS規格品ですが、ミスミのシャフト材質は含有成分がJIS規格品と異なるため相当と表示しています。
    2016/11/10 更新
  11. Q11
    SUS440C相当の硬質クロムメッキ品は水中で使用できますか?
    A11
    できません。
    硬質クロムメッキを施しても水の中では錆びます。
    2016/11/10 更新
  12. Q12
    硬質クロムメッキ品の両端面に表面処理は施されていますか?
    A12
    施されていません。
    2016/11/10 更新
  13. Q13
    追加工を複数指定する場合、位相のずれはありますか?
    A13
    あります。
    同一直線上で見た場合、加工位置に±2°の位相を生じることがあります。
    2016/11/10 更新
  14. Q14
    スパナ溝加工はできますか?
    A14
    できます。
    追加工「SC、WSC、SX」を選択していただくとスパナ溝追加ができます。
    2016/11/10 更新
  15. Q15
    V溝追加工を3箇所以上指定できますか?
    A15
    指定できません。
    2箇所までの追加工は指定できます。
    3箇所以上の場合はミスミFAカタログ規格外品サービスよりお見積もりください。対応可否を確認させていただきます。
    2016/11/10 更新
  16. Q16
    L寸法は0.1mm単位で指定できますか?
    A16
    できます。
    追加工「LKC」を選択していただくとL寸を0.1mm単位で指定できます。
    2016/11/10 更新
  17. Q17
    細目追加工のPMCとQMSの違いを教えてください。
    A17
    PMCはベアリングナットの細目ねじピッチ、PMSはシリンダの細目ねじピッチに対応する追加工です。
    詳細は下記表をご参照ください。
    2017/04/05 更新
  • ※本FAQは、当サイトに掲載のミスミ品を対象としています。
    その他メーカー品は含まれておりません。